Passer au contenu principal

Le variateur AKD BASIC offre les caractéristiques de performance de notre série phare AKD avec une commande intégrée de la machine et du mouvement qui peut être programmée en BASIC (Beginners’ All-Purpose Symbolic Instruction Code). La clé de la maîtrise de la programmation du variateur AKD BASIC réside dans l'apprentissage de ce langage dans le logiciel WorkBench de Kollmorgen.

La série de sessions d'encadrement pour AKD BASIC offre une expérience d'apprentissage interactive avec des démonstrations de l'instructeur qui vous permettent d'observer les techniques et les stratégies de programmation. Nous commencerons par expliquer comment configurer le variateur, puis nous vous guiderons dans le processus de programmation des différentes fonctions. L'instructeur répondra également à toutes vos questions éventuelles en temps réel.

Notre série de sessions d'encadrement vous permet de cibler votre propre développement dans les domaines où vous pourriez avoir besoin d'une formation supplémentaire. Consultez souvent notre site, car nous mettons régulièrement à jour les sessions d'encadrement avec des possibilités d'apprentissage à la demande et nos très populaires événements en direct.

Configuration AKD BASIC

Le variateur AKD BASIC est facile à programmer à l'aide du langage de programmation BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code). Dans cette session, nous montrerons comment notre logiciel WorkBench permet de programmer, de tester et de vérifier facilement des programmes BASIC. En outre, vous apprendrez comment configurer et préparer un variateur AKD BASIC à l'aide de l'écran du terminal.

Sujets abordés :

  • Taxonomie du générateur de trajectoires, permettant de créer des mouvements
  • Stratégies d'utilisation des commandes de mouvement clés et quand les utiliser
  • La raison d'être des boucles pour créer des décisions d'automatisation du mouvement
  • Exécution du mouvement

Boucles de programmation avancées AKD BASIC

S'appuyant sur le cours de configuration AKD BASIC, cette session couvre les boucles de base : If…Then…Else, For…Next et Select…Case. Cette session se concentrera sur la manière d'intégrer une boucle dans une routine plus large, d'utiliser les instructions When et de programmer une interruption.

Vous apprendrez à appliquer des :

  • Stratégies pour intégrer des boucles dans des boucles
  • Techniques de création de mouvements complexes
  • Procédures pour interrompre ou quitter une boucle
AKD BASIC : sessions d'encadrement: Configuration AKD BASIC & Boucles de programmation avancées AKD BASIC

À propos du/des présentateur(s)

Gordon Ritchie

Gordon Ritchie a plus de 31 ans d'expérience de partenariat avec des constructeurs de machines pour concevoir des solutions de contrôle de mouvement dans un large éventail d'applications. Il donne plus de 60 cours par an dans le domaine du mouvement technique et encadre également des équipes d'assistance technique et en matière d'applications. Avide de connaissances, Gordon apprécie les randonnées dans le massif des Blue Ridge Mountains, aux États-Unis, et est également un grand amateur de photographie et de vidéographie.