Passer au contenu principal

L'asservissement d'un servovariateur est-il la clé de la performance du système? Le rôle d'un asservissement est d'envoyer en tout temps les données de performance du moteur au variateur, qui utilise ces informations pour ajuster continuellement les servocommandes. Choisir un capteur d'asservissement inapproprié peut avoir des effets dévastateurs et immobiliser votre machine. L'expert en mouvement de Kollmorgen, Kenny Hampton, passera en revue divers dispositifs d'asservissement, discutera des avantages et des inconvénients de chacun d'eux et fournira des conseils pratiques pour effectuer le bon choix en fonction de votre application.

Vous apprendrez à :

  • identifier les principales caractéristiques d'un asservissement;
  • optimiser le temps de fonctionnement d'une machine en choisissant le capteur d'asservissement adapté à l'environnement de la machine;
  • augmenter la performance du système grâce à une résolution optimale de l'asservissement.
Kollmorgen – Résoudre les problèmes de choix d'asservissements pour les servovariateurs

À propos du/des présentateur(s)

Kenny Hampton

Kenny Hampton est un ingénieur d'application expérimenté de niveau 2 possédant plus de 26 ans d'expérience dans le soutien offert aux clients de Kollmorgen. Kenny est également instructeur pour la S700 de Kollmorgen, les cours de formation AKD et AKD BASIC, et le réglage avancé de l'AKD.