Processus de nettoyage optimisé
Exemple : Nettoyage d'une machine d'emballage alimentaire

Le nettoyage des machines alimentaires est un processus essentiel, complexe et très long. De nombreuses réglementations en matière d'hygiène et de sécurité doivent être prises en compte. Les nouveaux modes de nettoyage intégreront SafeMotion
- Processus traditionnels : Couper l'alimentation de la machine, nettoyer la section 1 de la machine, remettre l'alimentation, placer la machine en mode pas à pas, couper l'alimentation, nettoyer la section 2, etc.
- Processus de nettoyage innovant : Activer la fonction "SLS - Safe Limited Speed" pour nettoyer en continu sans arrêter la machine
Ce processus hygiénique amélioré réduira les risques de rappels, et le temps de nettoyage raccourci augmentera l'OEE du processus d'emballage.
Optimisation du rideau lumineux
Exemple : Façonnage de métaux – Presse plieuse

Au cours du processus de façonnage des métaux, la protection de l'opérateur entre souvent en conflit avec le support manuel du processus de façonnage.
L'opérateur fend le rideau lumineux → La machine peut reculer pour saisir la pièce suivante.
- Méthode traditionnelle : L'opérateur fend le rideau lumineux → La machine s'arrête dans n'importe quelle position, par ex., l'opérateur ne peut pas retirer la tôle
- Solution innovante : La presse peut se relever tandis que l'opérateur se trouve dans la zone dangereuse. La fonction de sécurité « SDI – Safe Direction » interdit le mouvement dangereux de la presse vers le bas afin de protéger l'opérateur.
La fonction SafeMotion innovante SDI améliore le processus de façonnage et peut augmenter le débit de 20 %.