* À moins d’avis contraire, tous les webinaires sont présentés en anglais.
* À moins d’avis contraire, les cours sont dispensés en anglais et en présentiel dans nos locaux de Radford, en Virginie (États-Unis).
Principes de base du contrôle du mouvement pour les humanoïdes et les exosquelettes >
Webinar
Avec les progrès rapides de la robotique, les pénuries de main-d'œuvre récurrentes et le vieillissement de la population, la demande de robots humanoïdes et d'exosquelettes offrant une efficacité et des performances accrues ne cesse de croître. Les…Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive >
Webinar
La demande en solutions de contrôle de mouvement précises, efficaces et évolutives s'accélère à mesure que la robotique humanoïde gagne du terrain dans tous les secteurs, de la logistique et la fabrication aux soins de santé et à la sécurité…Motion Control Solutions for Vertical Form-Fill-Seal >
Webinar
Manufacturers have ambitious goals for vertical form-ill-seal machines. Uniting key benefits such as ease of use, flexibility and value, Kollmorgen empowers machine builders to address the rigorous demands of an ever-changing market. In this web…Le mouvement facilité pour votre application robotique militaire >
Webinar
Alors que la technologie modifie la façon dont les humains et les machines interagissent, les possibilités de mettre de nouvelles capacités robotiques entre les mains du combattant ne cessent de voir le jour. Outre les drones militaires et les…Le mouvement au service de votre mission dans l'espace >
Webinar
Avec des milliers de nouveaux satellites en projet et une nouvelle renaissance de l'exploration spatiale, découvrez comment les moteurs conçus pour les rigueurs de l'espace et les réalités du marché seront la clé pour gagner la nouvelle course à…Motioneering pour les moteurs sans boîtier >
Webinar
Le dimensionnement d'un servomoteur ou d'un moteur pas-à-pas traditionnel est simple avec l'outil Motioneering, mais qu'en est-il du dimensionnement d'un moteur sans boîtier? Y a-t-il des considérations particulières pour ces pièces? Découvrez à quel…Motioneering : création de profils de mouvement avancés >
Webinar
Dans « Créer des profils avancés avec Motioneering », vous partez du module précédent et vous élargissez vos connaissances en dimensionnant d'autres types de mécanismes : système de convoyeur et vérin électrique, pour illustrer comment…Options de topologie des moteurs pour les applications EO/IR >
Webinar
Préférer le diamètre ou la longueur? Le choix du moteur consiste à trouver un équilibre entre le besoin de couple, le facteur de forme et les performances. Au-delà de la longueur et du diamètre, découvrez comment d'autres topologies de moteur…Bobinages de moteurs : comprendre leur fonctionnement et leur influence sur les performances >
Webinar
Les moteurs électriques sont le cœur des machines industrielles, des robots de pointe, des systèmes d'imagerie médicale et d'innombrables autres applications. Les bobinages complexes en cuivre jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des…Motori frameless: less is more. Scopri come aumentare le prestazioni, semplificando la progettazione (session 1) >
Webinar
Questo webinar in due sessioni, rivolto a ingegneri, progettisti e tecnici, approfondirà le dinamiche che influenzano le prestazioni dei sistemi di trasmissione Motion e le tecniche di ottimizzazione.Esploreremo le tecnologie di feedback disponibili…Italiano
Motori frameless: less is more. Scopri come aumentare le prestazioni, semplificando la progettazione (session 2) >
Webinar
Questo webinar in due sessioni, rivolto a ingegneri, progettisti e tecnici, approfondirà le dinamiche che influenzano le prestazioni dei sistemi di trasmissione Motion e le tecniche di ottimizzazione.Esploreremo le tecnologie di feedback disponibili…Italiano
Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen >
Webinar
Gehäuselose Motoren definieren neu, was im modernen Maschinenbau möglich ist. Durch die Kombination verschiedener rahmenloser Komponenten in einem einzigen Gehäuse erhalten diese Aktuatoren erhebliche Vorteile wie reduzierte Abmessungen, geringeres…Deutsch