Passer au contenu principal

* À moins d’avis contraire, tous les webinaires sont présentés en anglais.

* À moins d’avis contraire, les cours sont dispensés en anglais et en présentiel dans nos locaux de Radford, en Virginie (États-Unis).

Conception de moteurs de nouvelle génération pour les missiles >

Webinar

Les systèmes de défense de nouvelle génération nécessitent des capacités de mouvement de nouvelle génération. Les moteurs du commerce répondent rarement aux exigences de conception des munitions guidées et des missiles hypersoniques qui doivent…

Transition vers des moteurs basse tension  >

Webinar

La technologie traverse une période de transition. Les moteurs fonctionnant sur batterie permettent aux ingénieurs d'équiper les plateformes mobiles de processus d'automatisation industriels. Les tendances du marché renforcent constamment le besoin…

Optimiser la communication industrielle grâce à la technologie bus de terrain et aux solutions Kollmorgen  >

Webinar

À mesure que la technologie progresse, il existe un besoin croissant pour une communication efficace, un contrôle centralisé et l'échange de données en temps réel dans les opérations industrielles. Les systèmes de bus de terrain permettent à…

Ajustement des profils de mouvement standard pour optimiser la vitesse et le temps de fonctionnement >

Webinar

Les profils de mouvement triangulaires et trapézoïdaux en 1/3 sont généralement utilisés pour la simplicité de leur structure. Toutefois, recourir à un profil triangulaire peut s'avérer une approche trop incisive pour certains systèmes. De même, un…

Ottimizza gli spazi e la modularità con la soluzione di azionamenti nearby di Kollmorgen >

Webinar

I quadri elettrici occupano spazio prezioso, che può essere utilizzato diversamente. Con la soluzione di azionamenti decentralizzati AKD-N di Kollmorgen, puoi superare le limitazioni dei motori con azionamento integrato e godere di prestazioni…
Italiano

Ottimizza la gestione dell’energia rigenerata dalla tua applicazione  >

Webinar

La potenza rigenerata da un motore durante la fase di decelerazione può essere dannosa per il sistema motion. La gestione di questa energia, al fine di prevenire danni al sistema, può essere affrontata con vari approcci, tra cui l’utilizzo di una…
Italiano

P8000 Stepper Drive Setup >

Formation en présentiel

This class provides an overview of the KAS and PCMM controller products with hands-on application of the Integrated Development Environment (IDE), Runtime, and adaption to AKD drives. Also included is the introduction to the IEC61131 programming…

Intégration aisée de moteurs sans boîtier : mise en œuvre et installation  >

Webinar

Les moteurs traditionnels limitent-ils la conception de votre machine? Les moteurs n'ont pas besoin d'être volumineux pour créer un mouvement dynamique. Les moteurs sans boîtier vous permettent de conserver le design épuré de votre machine, et ils…

Painless Frameless: Implementing and Installing Frameless Motors - India >

Webinar

Are traditional motors constraining your machine design? Motors don’t have to be bulky to create dynamic motion. Frameless motors allow you to keep your sleek machine design, and they are easy to implement. Join us for this highly popular event—now…
English, IN

Preventing Electromagnetic Interference in Servo Cables >

Webinar

In servo systems, power cables that transmit electrical current to the motor run in close proximity to the feedback cables responsible for transmitting position and velocity data. Even with cables encased in protective jackets, magnetic fields…

Résoudre les problèmes de choix d'asservissements pour les servovariateurs >

Webinar

L'asservissement d'un servovariateur est-il la clé de la performance du système? Le rôle d'un asservissement est d'envoyer en tout temps les données de performance du moteur au variateur, qui utilise ces informations pour ajuster continuellement les…

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Webinar

Progettare soluzioni di motion per ambienti a rischio di esplosione non deve essere né complesso né costoso. In questo webinar tecnico scoprirai come i nuovi servomotori, azionamenti e cavi AKME di Kollmorgen, basati sulle prestazioni collaudate…
Italian