Passer au contenu principal

Réseau d'assistance Kollmorgen

Bienvenue sur le réseau d'assistance Kollmorgen (anciennement KDN). Recherchez des téléchargements, posez des questions et rejoignez la communauté

 

 

Statistiques du site :
894
Contributions
Utilisateurs enregistrés
1515
Articles
2781
Téléchargements

Derniers articles d'assistance

S-Curve Corner Transition – Design and CalculationsThe reason the S-Curve Corner Transition was designed was due to the existing Corner Distance Transition having a discontinuity in the acceleration vector when entering the circular arc of the transition.
Kollmorgen Support
CNC PPC - Registradores especiais do CNCLista de registradores especiais do CNC para acessar dados em tempo real, status do CNC e comandos.
Rodrigo Gallo Rodrigo Gallo
Retrofit KAS EtherCAT Backups with AKD2G FirmwareThe AKD2G drives with firmware versions 02-12-00-001 (and later) do not support downgrading the firmware to the versions 02-12-00-000 (or earlier). The KAS EtherCAT backups created using AKD2G firmware 02-12-00-000 (or earlier) are not capable of restoring the drive’s configuration once any AKD2G…
Kollmorgen Support
AKD2G EtherCAT W7011 Warning and F7011 Fault Synchronization Error SupportThis article provides details related to cause and remedy of the W7011 warning and F7011 Fault in the AKD2G EtherCAT drive.
toddevans01
Using Siemens PD_TEL9_DrivePos with Telegram 9 for Positioning with AKD2G Profinet RTThis document provides test results when using Siemens PD_TEL9_DrivePos function block with AKD2G Profinet Telegram 9
toddevans01

Derniers sujets de la communauté

Feature Request - KAS IDE
njandroep
profiles creation
jay thomas
Feature - Add a Description to Motion Tasks
njandroep
Homed reference point retained during power down?
njandroep
S400 Drive program COM1 fail
MolnaarBence

Ressources d'assistance en ligne

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Des options d’assistance supplémentaires, dont une documentation complète sur la KAS et l'AKD, un espace de formation et des documents fournisseurs, sont disponibles ci-dessous.