Passer au contenu principal

Propreté et productivité – Améliorer la salubrité alimentaire et la fiabilité des machines d'emballage  >

Propreté et productivité : améliorer la salubrité alimentaire et la fiabilité des machines d'emballage. Découvrez comment les machines de transformation et d'emballage des produits alimentaires peuvent résister à un lavage sans endommager les…

AGV et AMR dotés de la 5G : une révolution pour l'intralogistique >

Dans les usines et les entrepôts, on trouve des machines intelligentes appelées véhicules autoguidés (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR). Elles révolutionnent la façon dont nous gérons les matériaux en effectuant d'elles-mêmes certaines…

Conception, prototypage et mise en production des humanoïdes : 3 conseils pour des processus accélérés  >

Le potentiel de marché des robots humanoïdes d'ici les 10 à 15 prochaines années est évalué à plus de 6 milliards de dollars1. Une véritable ruée vers l'or dont les laboratoires, les instituts de recherche et les start-ups ont bien pris note :…

Construire un humanoïde plus performant avec une solution de mouvement légère, à forte densité de couple et compatible avec les robots  >

En un rien de temps, les robots humanoïdes sont passés de la science-fiction à une opportunité de plus de 6 milliards de dollars. Découvrez comment réussir sur ce marché à forte croissance grâce à la résolution des problèmes de mouvement largement…

La commande électrique remplace l'hydraulique. Prêt à franchir le pas ?   >

Le besoin urgent de remplacer les combustibles fossiles, les chocs répétés dans la chaîne d'approvisionnement en pétrole et en gaz et les avancées techniques combinées à la diminution des coûts des systèmes électriques sont autant de facteurs qui…
Un robot plus performant qui fonctionne plus longtemps sur le terrain

Un robot plus performant qui fonctionne plus longtemps sur le terrain  >

De la maintenance et la réparation des infrastructures sous-marines à l'inspection des bassins d'eaux usées… Sur les sites gaziers, d'extraction pétrolière ou de construction dangereux… Pour la collecte d'échantillons de recherche ou pour le…
Un servomoteur optimisé peut rendre votre robot agricole plus précis et productif

Un servomoteur optimisé peut rendre votre robot agricole plus précis et productif  >

Découvrez comment les moteurs sans boîtier compatibles avec les robots de Kollmorgen permettent de concevoir des robots agricoles plus rapides et plus dynamiques, qui optimisent la productivité et la rentabilité des exploitations.
Aéronefs eVTOL

Aéronefs eVTOL : défis techniques, applications possibles et rôle du mouvement  >

Découvrez comment les servomoteurs sans boîtier optimisés pour chaque application permettent aux fabricants d'accélérer le développement d'eVTOL plus performants et capables de voler plus longtemps.

Hangcha Intelligent renforce la production intelligente de céramique : la transformation du groupe New Pearl grâce à des techniques de production avancées >

Dans un secteur en constante évolution comme celui de la production industrielle, l’innovation est la pierre angulaire du progrès. Le groupe New Pearl, pionnier dans le secteur de la fabrication de céramique, vient de franchir une nouvelle étape en…

Huit conseils pour minimiser ou éliminer le bruit électromagnétique >

Le bruit fait référence au son provoqué par les interférences électromagnétiques (EMI). Voici huit étapes à prendre en compte dans un processus d'élimination des bruits liés aux EMI. Suivez ces conseils afin de réduire considérablement le risque de…

De l'usine à la ferme : quand la technologie des servomoteurs de Kollmorgen dévoile sa puissance >

Alors que l'automatisation intelligente augmente la productivité des exploitations agricoles, ces dernières ont besoin de moteurs puissants et précis en mesure d'assumer un éventail de tâches intensives jour après jour. Toutefois, même la technologie…
Kollmorgen Blog

Devenez expert en AGV avec le programme de formation complet de Kollmorgen >

De nos jours, l'industrie des systèmes de véhicules autoguidés (AGV) évolue à vitesse grand V. Dans ce contexte, l'apprentissage en continu et l'acquisition constante de nouvelles compétences sont indispensables pour garder une longueur d'avance sur…
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu >

Les IA génératives comme ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot peuvent-elles révolutionner l'univers des AGV ? Sebastian Witkarsson, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Kollmorgen, se penche sur la question et invite à la…

Quels sont les éléments de base d'un servosystème? >

Travailler avec un expert du contrôle de mouvement comme Kollmorgen facilite et accélère le choix du servosystème et permet de trouver la configuration optimale pour l'application.

Explorez l'espace et d'autres mondes avec les moteurs spatiaux Kollmorgen >

L'exploration spatiale continue d'évoluer, et Kollmorgen peut contribuer avec des moteurs conçus en collaboration pour résister aux environnements extrêmes de l'espace.