Passer au contenu principal
Avez-vous envisagé un moteur sans boîtier ?

Avez-vous envisagé un moteur sans boîtier ?  >

Lorsqu'ils pensent à un servomoteur CC sans balais, la plupart des ingénieurs visualisent un boîtier équipé d'une bride pour accueillir des boulons de fixation, de connecteurs pour recevoir le courant et des câbles de données, et d'un arbre de rotor…
Faire progresser la technologie des exosquelettes : considérations clés sur la conception des mouvements et des moteurs

Faire progresser la technologie des exosquelettes : considérations clés sur la conception des mouvements et des moteurs  >

Lorsqu'il s'agit d'exosquelettes, la conception du mouvement et la sélection du moteur sont des étapes décisives du processus d'ingénierie. Obtenez dans cet article toutes les clés pour réussir.

Plus de confort et de sécurité dans la conception des exosquelettes >

Alors que le marché de l’exosquelette est en pleine évolution, comment les OEM peuvent-ils concevoir des produits qui allient confort, mobilité et fiabilité ? Consultez notre article pour le découvrir.

Le mouvement pour les missiles : de la vitesse d'innovation à la rapidité de production  >

Face à la croissance rapide du marché mondial des missiles et à la demande de capacités toujours plus innovantes, les ingénieurs doivent pouvoir accéder rapidement à des systèmes de propulsion hautement spécialisés, produits en quantités fiables.…

Empiler des palettes de sacs souples de 3 tonnes : un jeu d'enfant pour Heli et ses AGV optimisés par Kollmorgen >

Les projets se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il est donc important de fournir des solutions modulaires pouvant être adaptées aux besoins de chaque client. Découvrez comment le constructeur de charriots élévateurs Heli est parvenu à créer…

Propreté et productivité – Améliorer la salubrité alimentaire et la fiabilité des machines d'emballage  >

Propreté et productivité : améliorer la salubrité alimentaire et la fiabilité des machines d'emballage. Découvrez comment les machines de transformation et d'emballage des produits alimentaires peuvent résister à un lavage sans endommager les…

AGV et AMR dotés de la 5G : une révolution pour l'intralogistique >

Dans les usines et les entrepôts, on trouve des machines intelligentes appelées véhicules autoguidés (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR). Elles révolutionnent la façon dont nous gérons les matériaux en effectuant d'elles-mêmes certaines…

Conception, prototypage et mise en production des humanoïdes : 3 conseils pour des processus accélérés  >

Le potentiel de marché des robots humanoïdes d'ici les 10 à 15 prochaines années est évalué à plus de 6 milliards de dollars1. Une véritable ruée vers l'or dont les laboratoires, les instituts de recherche et les start-ups ont bien pris note :…

Construire un humanoïde plus performant avec une solution de mouvement légère, à forte densité de couple et compatible avec les robots  >

En un rien de temps, les robots humanoïdes sont passés de la science-fiction à une opportunité de plus de 6 milliards de dollars. Découvrez comment réussir sur ce marché à forte croissance grâce à la résolution des problèmes de mouvement largement…

La commande électrique remplace l'hydraulique. Prêt à franchir le pas ?   >

Le besoin urgent de remplacer les combustibles fossiles, les chocs répétés dans la chaîne d'approvisionnement en pétrole et en gaz et les avancées techniques combinées à la diminution des coûts des systèmes électriques sont autant de facteurs qui…
Un robot plus performant qui fonctionne plus longtemps sur le terrain

Un robot plus performant qui fonctionne plus longtemps sur le terrain  >

De la maintenance et la réparation des infrastructures sous-marines à l'inspection des bassins d'eaux usées… Sur les sites gaziers, d'extraction pétrolière ou de construction dangereux… Pour la collecte d'échantillons de recherche ou pour le…
Un servomoteur optimisé peut rendre votre robot agricole plus précis et productif

Un servomoteur optimisé peut rendre votre robot agricole plus précis et productif  >

Découvrez comment les moteurs sans boîtier compatibles avec les robots de Kollmorgen permettent de concevoir des robots agricoles plus rapides et plus dynamiques, qui optimisent la productivité et la rentabilité des exploitations.
Aéronefs eVTOL

Aéronefs eVTOL : défis techniques, applications possibles et rôle du mouvement  >

Découvrez comment les servomoteurs sans boîtier optimisés pour chaque application permettent aux fabricants d'accélérer le développement d'eVTOL plus performants et capables de voler plus longtemps.

Hangcha Intelligent renforce la production intelligente de céramique : la transformation du groupe New Pearl grâce à des techniques de production avancées >

Dans un secteur en constante évolution comme celui de la production industrielle, l’innovation est la pierre angulaire du progrès. Le groupe New Pearl, pionnier dans le secteur de la fabrication de céramique, vient de franchir une nouvelle étape…

Huit conseils pour minimiser ou éliminer le bruit électromagnétique >

Le bruit fait référence au son provoqué par les interférences électromagnétiques (EMI). Voici huit étapes à prendre en compte dans un processus d'élimination des bruits liés aux EMI. Suivez ces conseils afin de réduire considérablement le risque…