Les systèmes électro-optiques/infrarouges (EO/IR) fournissent une imagerie visuelle et thermique longue distance adaptée à diverses applications. Souvent utilisés dans les satellites, l'aéronautique et les applications militaires, les systèmes EO/IR sont constitués de deux composants principaux : les capteurs et le système de mouvement. Même si la fiabilité des capteurs et des systèmes de mouvement doit être parfaite dans de nombreuses conditions environnementales, examinons de plus près les 5 environnements les plus difficiles pour les systèmes de contrôle de mouvement EO/IR.
Tournée vers l'innovation, Kollmorgen s'investit constamment dans des collaborations et des projets de recherche pour échanger des connaissances et des compétences avec des partenaires et des universités du monde entier. Découvrez comment Kollmorgen agit pour permettre une réflexion innovante grâce à un expert dans ce domaine.
Et si vous pouviez concevoir et construire un robot chirurgical qui aiderait les médecins à réaliser des opérations moins invasives et plus précises et à obtenir de meilleurs résultats pour les patients? Si les résultats d'une intervention chirurgicale dépendent des difficultés propres à chaque cas et des compétences du chirurgien, de meilleurs outils permettent d'améliorer les soins. Voici comment l'ingénierie du mouvement de nouvelle génération peut vous aider à développer la nouvelle génération de robots chirurgicaux.
When designing motion for applications such as vertical gantries and hoists, you need to take special care to ensure operator safety and operational efficiency. Let’s discuss best practices for meeting the particular challenges involved.
Les ingénieurs rencontrent souvent des difficultés lorsqu'ils souhaitent intégrer des servomoteurs dans une nouvelle machine. Le choix entre un moteur avec boîtier et un moteur couple sans boîtier ne devrait pas en faire partie. Ce blogue présente trois considérations de conception en faveur d'un moteur sans boîtier.
Les progrès réalisés dans la technologie des processeurs ne cessent d'étendre les fonctionnalités et les capacités des servovariateurs. Le choix entre un nouveau variateur ou système de commande, d'une part, et un produit existant, de l'autre, dépendra en fin de compte des besoins de l'application. La plateforme du servovariateur AKD2G utilise un nouveau processeur Dual Core et offre une capacité mémoire accrue pour les applications hautes performances. Une multitude d'applications peuvent bénéficier de ses capacités avancées, de sa facilité d'utilisation et de sa flexibilité. Les fabricants de machines devraient prendre en considération les cinq raisons majeures suivantes avant de passer de l'AKD à l'AKD2G.
Les servomoteurs sont utilisés dans de nombreux secteurs pour alimenter des machines, des instruments, des robots et d'autres applications d'automatisation industrielle. Cet article traite des cinq principaux composants d'un servomoteur à courant continu sans balais classique : le rotor, le stator, les roulements, l'asservissement et le boîtier.
Chaque année, de plus en plus de femmes joignent les rangs de Kollmorgen, ce qui contribue réellement à élargir les perspectives globales. Tout le monde s'accorde pour dire que la diversité est un moteur d'innovation et ces valeurs s'appliquent au groupe à tous les niveaux.
Chaque concepteur de machine souhaite offrir les meilleures performances possibles. Dans l'industrie de la transformation alimentaire d'aujourd'hui en particulier, la pression pour un rendement et une qualité optimum est telle que chaque OEM s'efforce de concevoir de nouveaux systèmes offrant des performances optimales.
Nous vivons désormais à l'ère numérique. Les consommateurs du commerce électronique s'attendent à ce que les marchandises soient livrées plus rapidement et avec plus de flexibilité qu'il y a quelques années. Les organisations, les revendeurs et leurs prestataires de services d'entreposage doivent donc trouver de nouveaux moyens de déplacer, de stocker et d'expédier les marchandises avec flexibilité et précision. Ajoutez à cela la pénurie généralisée de main-d'œuvre et vous obtenez un argument indiscutable en faveur de solutions automatisées pour relever cette myriade de défis.