Back to top

Comment calculer le couple continu d'un moteur lorsqu'il fonctionne dans un environnement dont la température est supérieure à sa température nominale? Le couple continu (Tc) du moteur étant évalué pour une température ambiante de 40 °C, comment puis-je estimer le couple continu du moteur pour une température ambiante de 55 °C dans le pire des cas?  

Véhicules Autoguidés (AGV)