Back to top

Il existe plusieurs causes possibles si vous constatez des mouvements involontaires ou des défectuosités inexpliquées du variateur dans votre système de mouvement. Par exemple, la configuration du mouvement via le variateur, un programme mal conçu dans le système de commande ou le déphasage de 180 degrés de la commutation du moteur ou de l'asservissement peuvent tous provoquer un mouvement involontaire. Dans cet exposé, nous allons voir comment des câbles de moteur mal choisis ou mal installés peuvent contribuer à ces problèmes.

Véhicules Autoguidés (AGV)