Back to top

Qui a peur de monter un moteur sans boîtier?

02 Mai 2012
Tom S. Wood

Vous n'avez vraiment rien à craindre en utilisant des servomoteurs sans boîtier haute performance dans la conception de votre machine. De nombreux ingénieurs s'inquiètent des « entrefers » et de la « concentricité » lorsqu'ils parlent des servomoteurs sans boîtier, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à craindre! Dans les applications où une conception de moteur intégré est logique, l'arbre sur lequel le moteur sans boîtier sera monté sera déjà usiné selon des tolérances qui se situent nettement dans la plage requise pour une performance de servocommande robuste. La concentricité, les fuites et le jeu axial doivent être pris en considération dans le mécanisme de la machine et se situeront généralement largement dans la plage admissible pour la gamme de moteurs KBM. En utilisant des aimants à haute énergie, il n'y a plus aucune nécessité d'un entrefer ultra-réduit! Les conceptions de moteur sans boîtier peuvent même tolérer un léger désalignement axial et radial et très bien fonctionner malgré tout. Il n'y a donc aucune inquiétude à avoir quant au montage d'un moteur sans boîtier.

La gamme des servomoteurs sans boîtier KBM

Pourquoi donc me donner autant de mal? Il y a certes un peu plus de travail à faire lorsque vous envisagez de monter un servomoteur sans boîtier dans le mécanisme de votre machine, comparativement à choisir un servomoteur « classique » avec boîtier. Mais si... Et si vous étiez contraint de réduire considérablement le jeu ou la « perte de mouvement » et d'améliorer considérablement la bande passante ou la performance de la machine? Et si vous disposiez d'un espace très limité pour travailler et que vous ayez malgré tout besoin de la performance d'un servomoteur ? Et si vous souhaitiez améliorer le rendement de votre machine lors de la conception, en obtenant plus de puissance dans un ensemble plus petit et plus efficace? Et si vous souhaitez éliminer les composants mécaniques excédentaires qui nécessitent une maintenance fréquente et ennuyeuse? Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles il pourrait être intéressant d'envisager d'utiliser une conception de servomoteur haute performance comme ceux de la gamme KBM sans boîtier sur votre prochaine machine.

Nous disposons de quelques conseils pratiques pour monter les composants d'un moteur sans boîtier dans votre machine. L'utilisation de techniques de soudage ou de serrage et de boulonnage est à votre disposition pour examen et en fonction de votre application spécifique.

Après tout, vous n'avez plus rien à craindre!

Parlez-nous d'une époque où vous avez utilisé un appareil sans boîtier pour résoudre un problème particulièrement complexe...

Discuter avec un expert en contrôle de mouvement

À propos de l'auteur

Tom S. Wood

Tom S Wood - Author
Tom travaille avec Kollmorgen depuis 1984, intégrant des solutions de commande de mouvement en tant que concepteur de machines, client d'asservissement, représentant de fabricants, distributeur de haute technologie, et maintenant (depuis 3 ans) spécialiste des produits de commande de mouvement Kollmorgen. Lorsqu'il ne joue pas avec les servomoteurs personnalisés, Tom se passionne pour les pièces de monnaie bibliques et le tournage sur bois, et il aime faire du sport avec ses deux petits-fils. Vous pouvez contacter Tom à cette adresse : [email protected]
Véhicules Autoguidés (AGV)