Back to top

Les partenariats avec les fournisseurs ad hoc peuvent atténuer les risques dans les programmes de défense

28 Fév 2022
Experts Kollmorgen

Pour répondre à l'évolution rapide des besoins du secteur de l'aérospatiale et de la défense (A&D), les ingénieurs doivent relever de nombreux défis afin de satisfaire les demandes en constante évolution. Qu'il s'agisse de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou de l'évolution de la réglementation gouvernementale, les entreprises doivent non seulement s'attaquer à ces problèmes mondiaux, mais aussi proposer des technologies à plus forte valeur ajoutée, des produits fiables et une innovation constante.  

Pour de nombreux programmes A&D, le développement et la production de technologies peuvent prendre des années, ce qui rend cruciaux l'évaluation et le partenariat avec le fournisseur ad hoc. Les petites et moyennes entreprises sont souvent à la pointe de l'innovation en matière d'A&D, et les grands entrepreneurs du secteur de la défense peuvent bénéficier d'un partenariat avec des innovateurs tels que Kollmorgen pour obtenir plus rapidement la technologie adéquate.  

Lors de la sélection d'un fournisseur, plusieurs aspects doivent être pris en compte.  

Fiabilité des produits 

Il est essentiel de choisir des fournisseurs qui ont fait preuve d'une solide réputation de fiabilité grâce aux performances de leurs produits. Un fournisseur ayant une base solide de fiabilité des produits est un indicateur clé que des produits et technologies nouveaux et innovants peuvent contribuer à l'évolution d'un programme. Un solide historique de fiabilité démontre également une forte adhésion au processus, ce qui minimise généralement le risque associé aux variations de la production et des essais. 

Pedigree d'innovation 

Les fournisseurs ayant une solide expérience de l'innovation et de la fourniture de produits à l'industrie de la défense peuvent contribuer à minimiser les risques en se basant sur leur expérience. Cela permet de mettre plus rapidement sur le marché de nouvelles technologies et de modifier les produits existants pour faire face aux menaces émergentes. À mesure de l'évolution de la technologie des armes, le besoin de solutions de réponse rapide capables d'engager des armes avancées avec des capacités plus précises se fait de plus en plus sentir.  

La réputation d'excellence et de développement rapide de Kollmorgen a entraîné le développement d'une gamme de solutions de mouvement qui aident nos clients à repousser les limites du possible sur les marchés de l'aérospatiale et de la défense. Par exemple, l'application de matériaux hautement durables [lien vers le blog] et de conceptions innovantes [lien vers la vidéo] permet à Kollmorgen de relever les défis actuels des futurs systèmes avancés.  

Stabilité des entreprises et continuité à long terme 

Dans un climat d'incertitude, vous avez besoin d'un fournisseur investi dans le marché de la défense mais aussi suffisamment solide pour résister aux fluctuations des budgets gouvernementaux. Un fournisseur trop engagé dans le secteur de la défense pourrait créer un risque en étant « trop gros pour échouer », tandis qu'un fournisseur qui ne fait que « barboter » dans le secteur pourrait se retirer lorsque les temps deviennent difficiles. Le choix d'un fournisseur disposant d'un large éventail de compétences dans plusieurs secteurs d'activité peut apporter la stabilité nécessaire face à l'évolution des environnements locaux et mondiaux.  

Répondre rapidement 

L'intensification de la coopération internationale incite les agences d'acquisition à réduire les obstacles bureaucratiques afin de répondre rapidement aux événements mondiaux. Ces agences et d'autres contractants recherchent des fournisseurs capables de fournir des prototypes et des tests rapides de nouvelles technologies. Les fournisseurs doivent servir d'extension à l'équipe technique d'un partenaire afin de réduire les risques et d'appliquer des connaissances précieuses en cas de besoin. Les ingénieurs de Kollmorgen permettent aux clients de d'apporter des caractéristiques spécialisées aux moteurs sur un échéancier de développement rapide avec l'assurance de répondre aux exigences de coût et d'approvisionnement pour un programme qui peut être en service pendant des décennies. 

Choisir le bon partenaire 

Alors que les partenariats internationaux se multiplient et que les technologies et les chaînes d'approvisionnement des entreprises deviennent plus interdépendantes, il est impératif de s'associer à un fournisseur capable d'apporter rapidement des connaissances spécialisées et des capacités de fabrication pour répondre aux menaces actuelles et émergentes. Un moyen important de minimiser l'incertitude et de maximiser le potentiel est que les entreprises clés prennent des décisions stratégiques en matière de fiabilité, de réactivité et d'innovation concernant les fournisseurs qu'elles choisissent pour jouer un rôle clé dans la réussite d'un programme. 

En tant que pionnier dans le secteur A&D et fort de plus de 100 ans d'expérience dans le domaine du mouvement, Kollmorgen est un fournisseur éprouvé et un leader dans l'expertise de la conception de solutions de mouvement pour l'aérospatiale, la défense, la surveillance et les systèmes d'armement. Soutenus par une chaîne de production et d'approvisionnement mondiale, nous maintenons un système innovant d'amélioration continue et d'ingénierie collaborative afin de repousser les limites dans le domaine A&D. Nous faisons en sorte que les contractants et les fabricants du secteur A&D puissent être plus ambitieux dans la conception, l'ingénierie et la livraison de leurs solutions de mouvement.  

Allez-y! Consultez un expert du mouvement.

À propos de l'auteur

Experts Kollmorgen

Kollmorgen Experts

Ce blog est le fruit d'une collaboration entre une équipe d'experts en mouvement et en automatisation de Kollmorgen, comprenant des ingénieurs, du personnel du service clientèle et des experts de la conception. Quelle que soit l'avancée de votre projet, nous sommes là pour vous aider.

Consulter un expert
Véhicules Autoguidés (AGV)