Back to top

Câbles attelés, produits de haute technologie

11 Jan 2022
Fabio Silvestrini

Jusqu'à récemment, il était courant d'acheter des variateurs, des moteurs et des câbles auprès de différents fournisseurs. La technologie d'entraînement simplifiait le processus de sélection des câbles, et tout technicien installateur pouvait choisir les câbles adaptés aux besoins de l'application spécifique et les installer sans risque de créer des problèmes critiques dans le système.

Câbles préparés Kollmorgen, des produits de haute technologiePourtant, depuis quelques années, l'essor des applications de servovariateur a généré une demande pour des variateurs de plus en plus compacts. Cette évolution a entraîné le développement de nouvelles solutions technologiques, comme des transistors de plus en plus rapides qui permettent de réduire les pertes et les dimensions des dissipateurs thermiques, des connexions câblées de plus petit diamètre et l'utilisation de plus en plus fréquente de raccordements variateur-moteur utilisant un seul câble composite.

Le câble est désormais un élément important du système. Pour réduire le nombre de conducteurs, il faut combiner la communication numérique de l'asservissement, l'alimentation en courant continu et l'alimentation du moteur dans un seul câble. Cela s'accompagne d'exigences plus strictes pour le câble. En raison des vitesses de transmission haute fréquence de l'asservissement numérique et de la présence d'harmoniques de commutation haute fréquence sur l'alimentation du moteur, les paramètres du câble tels que la capacité, la disposition des conducteurs, l'isolation et le blindage deviennent critiques.

Les câbles sont progressivement devenus un produit aussi technologique que les connecteurs. Choisir le câble approprié pour une application de données nécessite de posséder une expérience à la fois étendue et spécifique des produits à raccorder, tels que les variateurs et les moteurs. Ces connaissances ne sont parfois disponibles que dans l'entreprise qui a conçu les produits. Difficile aussi de trouver l'équipement et le savoir-faire nécessaires pour produire des raccordements de haute qualité lorsque l'on souhaite conserver la possibilité de trouver des solutions ad hoc pour des applications spécifiques, solutions qui souvent ne peuvent pas être satisfaites par un produit « standard ». Il s'agit notamment de se conformer aux exigences des réglementations locales, qui peuvent évoluer rapidement de nos jours.

Le câble de connexion n'est donc plus un simple accessoire, mais un produit en soi qui exige le même niveau de compétences que tout autre produit. Seule l'entreprise qui a conçu les moteurs et les variateurs est en mesure de faire les choix appropriés pour offrir à ses clients une connexion flexible et de haute qualité susceptible de pouvoir être adaptée aux besoins de leurs applications.

À propos de l'auteur

Fabio Silvestrini

Fabio Silvestrini

Fabio Silvestrini est gestionnaire de la technologie chez Kollmorgen – Italie – depuis 2000. Avec plus de 42 ans d'expertise dans l'industrie du contrôle du mouvement et de l'automatisation, il est souvent appelé à résoudre les défis les plus difficiles des applications pour les clients de Kollmorgen.

Véhicules Autoguidés (AGV)