L'automatisation en 1 jour grâce à une plateforme révolutionnaire
L'automatisation accessible à tous a fait un énorme bond en avant avec le lancement d'une plateforme de robots mobiles autonomes (AMR en anglais) qui permet aux utilisateurs d'installer une technologie d'automatisation prête à l'emploi en moins d'une journée.
Alors que la capacité de véhicules autoguidés (AGV) était traditionnellement mieux adaptée aux configurations de logistique de production à haute intensité, la toute nouvelle plateforme NDC S de Kollmorgen suscite un engouement nouveau et important, car elle permet d'intégrer une technologie révolutionnaire d'automatisation des transports dans des environnements flexibles et dynamiques. En partenariat avec ek robotics, un fabricant innovant de solutions AMR et AGV, la plateforme a déjà été testée chez un client pilote allemand.
Les robots mobiles autonomes (AMR) sont utilisés dans le domaine de la logistique pour déplacer des marchandises et des objets à l'intérieur d'une installation, ce qui permet d'optimiser les processus et de diminuer fortement la dépendance vis-à-vis des ressources manuelles.
La plateforme NDC S permet au client final de configurer et d'installer sa propre solution AMR, immédiatement, sans formation ni expérience préalable, en moins d'un seul jour ouvrable.
Pas de formation, pas de suppléments
« Tout ce dont vous avez besoin est fourni », confirme Johanna Turesson, responsable du développement stratégique au sein de la division AGV, basée en Suède, de Kollmorgen. Vous pouvez faire vos premiers pas dans le domaine de l'automatisation sans infrastructure ou formation supplémentaire. »
Les clients n'ont pas à craindre une vague de collisions indésirables. « La plateforme NDC S est très sûre autour des humains ou des autres robots », explique-t-elle. « Le véhicule contourne les obstacles ou s'arrête simplement. »
L'adaptabilité et la flexibilité sont essentielles dans la promesse NDC S. « NDC S vous permet de fabriquer et d'exploiter facilement des AMR répondant à vos besoins et à ceux de vos clients », ajoute-t-elle. « La plateforme est basée sur des éléments aussi bien matériels que logiciels; tous les outils nécessaires pour l'installation, la supervision et l'analyse des améliorations sont disponibles dans un navigateur Web. »
Louanges de la part des clients
ek robotics, le spécialiste allemand de la robotique des transports, qui fabrique des systèmes AGV depuis plusieurs dizaines d'années, a fait le choix de la technologie Kollmorgen. Les deux experts du mouvement et de l'automatisation se sont associés pour créer une solution AMR à forte valeur ajoutée pour un client pilote allemand, Heiz24, spécialisé dans l'électronique.
« Nous sommes extrêmement satisfaits de notre collaboration avec ek robotics. Cette entreprise est réputée pour sa technologie puissante, son inventivité infinie et ses compétences techniques uniques, qui lui permettent de comprendre les défis inhérents à l'environnement logistique et de prendre des initiatives audacieuses avec son partenaire Kollmorgen », explique Johanna Turesson.
Jan Drömer, responsable de l'innovation chez ek robotics, confirme. « La plateforme NDC S répond à tous nos besoins en termes de facilité d'utilisation pour nos clients, en plus de permettre des navigations fiables et flexibles dans différents types d'environnements variables », assure-t-il. « Chez Heiz24, où l'environnement logistique ne cesse de changer, le robot doit apprendre l'environnement de manière autonome, créer sa propre carte et naviguer avec précision en fonction de cette carte évolutive. »
Heiz24 est une entreprise d'e-commerce durable spécialisée dans l'achat, la vente et la rénovation de composants électroniques existants pour systèmes de chauffage.
« Nous expédions 20 000 colis par an dans toute l'Europe. Ces colis, nous devons d'abord les déplacer en interne, ce qui prend beaucoup de temps », explique Matthias Falkenberg, fondateur et PDG de Heiz24. « ek robotics et Kollmorgen ont créé une solution très simple qui pourrait nous permettre d'optimiser les tâches à valeur ajoutée et nous aider à développer notre entreprise ».
Son collègue Marc Delfs du département Gestion de projet de Heiz24, confirme : « Les AMR sont beaucoup plus faciles à utiliser que je pensais, c'est un peu comme installer un système d'aspiration automatisé. Vous pouvez l'installer rapidement et facilement depuis l'interface utilisateur ».
Environnements légers et flexibles
Traditionnellement, les solutions AGV étaient surtout adaptées aux environnements d'entreprise fixes et complexes comme la logistique de production. Andreas Böttner, PDG d'ek robotics, estime que les avis vont changer pour de bon. « Le gros du marché, et de loin, ne recherche pas des solutions de cette nature », explique-t-il. « Les environnements de production industrielle légère, d'industrie légère ou de bureau ont toujours besoin de transport. C'est là que nous apportons une solution, avec une technologie rapide et hautement sophistiquée qui vous aidera au quotidien à transporter des produits d'un point A à un point B ».
Et Jan Drömer de conclure : « Nous croyons qu'il est temps de permettre à un nombre croissant d'entreprises de profiter des avantages de l'automatisation, pour libérer leurs effectifs et améliorer leur productivité et leur fonctionnement. Nous pensons que les AMR ont un rôle essentiel à jouer dans ce domaine ».
Pour plus d'informations sur la façon dont NDC S peut apporter de la valeur ajoutée à votre entreprise en moins d'une journée, visitez le site kollmorgen.com/agv
À propos des solutions NDC de Kollmorgen
NDC est la plateforme leader de Kollmorgen utilisée par les constructeurs de véhicules pour créer des solutions d'automatisation de la logistique sans conducteurs. Avec Kollmorgen NDC, vous pouvez automatiser n'importe quel type de véhicule ou de robot, et l'intégrer dans n'importe quelle application de manutention, quel que soit le secteur, partout dans le monde.
À propos de ek robotics
ek robotics est le leader mondial de la fabrication et de l'intégration système de solutions avancées de robotisation des transports pour la logistique de production et d'entrepôt. Depuis ses 5 sites européens (Rosengarten, Allemagne, siège de l'entreprise), Reutlingen (Allemagne), Milan (Italie), Prague (République tchèque) et Buckingham (Royaume-Uni), le spécialiste de la robotisation des transports, qui emploie plus de 250 personnes, crée des solutions de transport en réseau intelligentes et flexibles pour les flux de matières internes entièrement automatisés de ses clients mondiaux. Avec plus de 50 ans d'expérience dans la conception, le développement, la fabrication, l'intégration, la livraison clés en main et l'assistance sur toute la durée de vie des véhicules autoguidés (AGV), ek robotics fait partie de l'élite technologique dans cette industrie du futur en croissance rapide.