Back to top

Getting Started

New to KDN? Here are a few tips to help you get answers quickly.

Check the Knowledge Base or Search. Your question may already be answered.

Can't find the answer to your question? Ask! Post a question to get answers from the community

Include details. What hardware, firmware, operating system, and software version are you using? Include a screenshot of the problem, when possible.

Latest Posts

toddevans01's picture
toddevans01
6 hours 56 min ago

This article demonstrates potential issues seen when users attempt to import the data types that the AOIs are codependent on and how to resolve them.

This applies to the use of the AKD-P Ethernet IP motion tasking drive ( AKD-P-NxEI ) and the use of Allen Bradley Compactlogix or Contrologix PLCs in the RSLogix5000 or Studio5000 programming environment.

toddevans01's picture
toddevans01
2 weeks 5 days ago

This application note details how to setup and use the Security management built in to the KVB software.

It also demonstrates how to import and export Security groups using the USB stick in the AKI/HMI Panel.

Finally it shows how to read the currently logged in user from the AKI/HMI Panel to the PCMM or PCMM controller.

Leonardo Souza's picture
Leonardo Souza
2 weeks 6 days ago

A única forma de controlar o tempo e acoplamento/desacoplamento do sistema de frenagem estática de um servomotor nos drives AKD, é através da parametrização de uma Parada Controlada. Sabe-se que os sinais de Habilitação de Hardware (HW), STO e Habilitação de Software (SW) são responsáveis por acoplar/desacoplar o freio do motor. No entanto, esses sinais não permitem a configuração de um tempo para acionamento do circuito de freio.

Giuliano Comparotto's picture
Giuliano Comparotto
3 weeks 7 hours ago

Os servo-motores são controlados por drives que utilizam um método chamado de malha de controle.  A malha executa um cálculo com a realimentação da posição do motor e o valor de comando, visando reduzir ao máximo o erro através do ajuste dos ganhos. Ao final do ajuste tem-se como resultado a precisão, observada no posicionamento executado por sistema servo-acionados.