Back to top

1. Was ist ein intelligentes Warenlager?

Bei intelligenten Warenlagern geht es hauptsächlich um Kommissionierung und Sortierung. Eine häufige Kommissionierungslösung ist die Ware-zur-Person-Kommissionierung (GTP), bei der mobile Roboter oder FTS eingesetzt werden können. Auf ihrer Rückseite transportieren die mobilen Roboter Lagerregale von einem großen gitterbasierten Bodenlager zum Kommissionierer an einer Verladestation.

2. Was ist "all in one"-Lösung?

"All in one"-Lösung von Kollmorgen ist eine Universallösung für intelligente Warenlager – vom mobilen Roboter bis hin zu Schubmaststapler-FTS. Wir wissen, dass die Anforderungen der verschiedenen Branchen sehr unterschiedlich sind und dass eine Lösung bevorzugt wird.

3. Kann ich bei Kollmorgen ein komplettes intelligentes Warenlager kaufen?

Kollmorgen hat sich auf Navigationstechnologie sowie Software und Hardware spezialisiert, die für den Aufbau intelligenter Warenlager erforderlich sind. Wir haben eine breite Basis an Partnern, die unsere Technologie in ihre FTS und mobilen Robotersysteme integriert.

4. Wie richte ich ein intelligentes Warenlagersystem ein?

Zunächst müssen Sie entscheiden, wie Sie Ihr intelligentes Warenlager nutzen möchten, um einen zertifizierten Partner zu finden, mit dem Sie zusammenarbeiten können. Wenn Sie entschieden haben, innerhalb welchen Bereichs Ihr intelligentes Warenlager zum Einsatz kommen soll, müssen Sie die Anordnung von Kommissionier- und Nachschubpositionen, den Regalbereich, die Anzahl der Regale und den beabsichtigten Durchsatz festlegen.

Nehmen Sie Kontakt mit den Lieferanten auf

5. Worin bestehen die Vorteile eines intelligenten Warenlagersystems von Kollmorgen?

Ein intelligentes Warenlagersystem von Kollmorgen eignet sich für offene Lager und wechselnde Umgebungen. Sie erhalten die Flexibilität, die Sie jetzt und in Zukunft benötigen, und das System ist auf eine einfache Interaktion mit Ihren Lagermitarbeitern ausgelegt.

6. Was ist der Unterschied zwischen einem herkömmlichen FTS und einem intelligenten Warenlagersystem?

Viele intelligente Warenlagersysteme verwenden eine bodenbasierte Navigation. Diese Systeme werden von einem intelligenten Algorithmus gesteuert, der perfekt auf gitterbasierte Layouts abgestimmt ist.

7. Bis zu welcher Größe kann das System ausgebaut werden?

Intelligente Warenlagersysteme können – sowohl hinsichtlich der Layoutgröße als auch der Anzahl der Fahrzeuge – sehr groß sein. Wenden Sie sich an einen erfahrenen Partner, um weitere Informationen zu erhalten.

Kontaktieren Sie einen Lieferanten

8. Sind Vorkenntnisse über FTS von Kollmorgen von Vorteil?

Ja, wir haben eine praktische Toolbox entwickelt, mit der Sie ein intelligentes Warenlagersystem mithilfe einiger unserer beliebtesten Tools einrichten können.

9. Welche Fahrpräzision/Genauigkeit wird mit der Strichcodenavigation erreicht?

Das hängt von der Fahrzeugkonfiguration ab: Mit einem gut abgestimmten Fahrzeug sind +/-10 mm möglich.

10. Wie schnell ist Ihr Produktsupport?

Wir bieten ein Premium-Support-Paket an. Das Support-Portal ist rund um die Uhr erreichbar.