*Alle Webinare werden auf Englisch gehalten, sofern nicht anders angegeben.
*Vor-Ort-Trainings werden auf Englisch und persönlich in unserem Office in Radford, Virginia, USA, abgehalten, sofern nicht anders angegeben.
Motioneering: Erstellen von erweiterten Antriebsprofilen >
Webinar
„Erstellen von fortgeschrittenen Motioneering-Profilen“ baut auf das vorherige Modul auf und erweitert die Dimensionierung weiterer Mechanismustypen – Förderband und Elektrozylinder, – um die Erstellung komplexer Bewegungsprofile zu…Auswahl der besten Motorbauform für EO/IR-Anwendungen >
Webinar
Größerer Durchmesser oder größere Länge? Bei der Motorauswahl kommt es darauf an, die Anforderungen an Drehmoment, Formfaktor und Leistung abzuwägen. Erfahren Sie, wie neben der Länge und dem Durchmesser andere Motorbauformen Ihre EO/IR-Plattform…Motorwicklungen: Verstehen, wie sie funktionieren und die Leistung beeinflussen >
Webinar
Elektromotoren stehen als treibende Kraft hinter Industriemaschinen, fortschrittlichen Robotern, medizinischen Bildgebungssystemen und zahlreichen weiteren Anwendungen. Komplexe Kupferwicklungen spielen für den Motorbetrieb eine zentrale Rolle und…Motori frameless: less is more. Scopri come aumentare le prestazioni, semplificando la progettazione (session 1) >
Webinar
Questo webinar in due sessioni, rivolto a ingegneri, progettisti e tecnici, approfondirà le dinamiche che influenzano le prestazioni dei sistemi di trasmissione Motion e le tecniche di ottimizzazione.Esploreremo le tecnologie di feedback disponibili…Italiano
Motori frameless: less is more. Scopri come aumentare le prestazioni, semplificando la progettazione (session 2) >
Webinar
Questo webinar in due sessioni, rivolto a ingegneri, progettisti e tecnici, approfondirà le dinamiche che influenzano le prestazioni dei sistemi di trasmissione Motion e le tecniche di ottimizzazione.Esploreremo le tecnologie di feedback disponibili…Italiano
Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen >
Webinar
Gehäuselose Motoren definieren neu, was im modernen Maschinenbau möglich ist. Durch die Kombination verschiedener rahmenloser Komponenten in einem einzigen Gehäuse erhalten diese Aktuatoren erhebliche Vorteile wie reduzierte Abmessungen, geringeres…Deutsch
Motorenkonstruktion der nächsten Generation für Raketen >
Webinar
Verteidigungssysteme der nächsten Generation erfordern Antriebssysteme der nächsten Generation. Kommerzielle Standardmotoren erfüllen nur selten die Konstruktionsanforderungen von gelenkter Munition und Hyperschall-Raketen, die das Ziel trotz…Mit Kleinspannungsmotoren in Bewegung >
Webinar
Technologie ist in ständiger Bewegung. Mithilfe batteriebetriebener Motoren können industrielle Automatisierungsprozesse auf mobilen Plattformen integriert werden. Markttrends treiben den Bedarf an fortschrittlichen mobilen Robotern, tragbaren…Optimierung der industriellen Kommunikation mit Feldbustechnologie und Lösungen von Kollmorgen >
Webinar
Mit dem technologischen Fortschritt steigt in Industriebetrieben der Bedarf an effizienter Kommunikation, zentraler Steuerung und Datenaustausch in Echtzeit. Feldbussysteme ermöglichen die Kommunikation verschiedener Geräte wie Sensoren, Aktuatoren…Ottimizza gli spazi e la modularità con la soluzione di azionamenti nearby di Kollmorgen >
Webinar
I quadri elettrici occupano spazio prezioso, che può essere utilizzato diversamente. Con la soluzione di azionamenti decentralizzati AKD-N di Kollmorgen, puoi superare le limitazioni dei motori con azionamento integrato e godere di prestazioni…Italiano
Ottimizza la gestione dell’energia rigenerata dalla tua applicazione >
Webinar
La potenza rigenerata da un motore durante la fase di decelerazione può essere dannosa per il sistema motion. La gestione di questa energia, al fine di prevenire danni al sistema, può essere affrontata con vari approcci, tra cui l’utilizzo di una…Italiano