Back to top
Zuverlässige und kontinuierliche Lieferung von Antriebssystemen, Kollmorgen
14 Aug 2020

Zu Beginn des Ausbruchs wandte sich einer der weltweit größten Hersteller von Diagnostikgeräten – der zudem ein führender Lieferant von CT-Scannern in China war – an Kollmorgen, um Unterstützung für einen Ausbau der Produktion zu erhalten und so auf die rapide zunehmende Krise reagieren zu können. Es lag schnell auf der Hand, dass die Pandemie sich weltweit ausbreiten würde und dass Krankenhäuser in allen Regionen ihre Diagnostik würden ausbauen müssen. Dies erhöhte zusätzlich den Druck, eine rasant steigende Zahl von bestellten CT-Scannern auszuliefern.

Schnelle Erhöhung der Produktion von unverzichtbarer Ausstattung, Kollmorgen
14 Aug 2020

Im Kampf gegen COVID-19 hat die gewaltige Nachfrage nach Gesichtsmasken zu einer schwerwiegenden Unterversorgung geführt. Beckmann Automation GmbH, ein deutscher Maschinenhersteller, der für gewöhnlich Maschinen für die Matratzen- und Gürtelproduktion baut, hat sich schnell umgestellt, um diesen dringenden Bedarf zu erfüllen.

Schnelle Steigerung der Produktion von Blutgas-Analysegeräten, Kollmorgen
14 Aug 2020

Durch die COVID-19-Pandemie gab es einen extremen Anstieg bei der Nachfrage nach medizinischer Ausstattung in allen Regionen weltweit, einschließlich persönlicher Schutzausrüstung, Labortestsystemen, Beatmungsgeräten und mehr. Blutgas-Analysegeräte gehören beim Kampf gegen COVID-19 zu den am dringendsten benötigten Geräten. Diese Geräte ermöglichen in Notaufnahmen, Krankenhausstationen und in der Intensivpflege eine schnelle Beurteilung der Sauerstoffsättigung, der Kohlendioxid-, pH-, Glucose- und Elektrolytwerte.

Automatische Systeme für die Blechformung, Kollmorgen
07 Jul 2020

Kollmorgen trägt zur Verbesserung der Maschinenproduktivität und -flexibilität für ein führendes italienisches Metallformungsunternehmen bei.

Vereinfachte Integration der Steuerung, Kollmorgen
07 Jul 2020

Partnerschaft mit Kollmorgen führt zur Leistungssteigerung für einen Hersteller von Plasmaschneidemaschinen.

Verbesserung der Präzision bei gleichzeitiger Senkung von Größe, Gewicht und Kosten
07 Jul 2020

Kollmorgen unterstützt einen Hersteller von Laserschneidemaschinen bei der Steigerung der Leistung.

Schneidequalität durch verbesserte Konnektivität, Kollmorgen
07 Jul 2020

Kollmorgen verbessert die Funktionen einer Plasmaschneidemaschine für aufstrebendes türkisches Unternehmen.

Optimiertes Laserschneiden, Kollmorgen
07 Jul 2020

Kollmorgen verbessert Leistung und Präzision für ein führendes internationales Laserunternehmen.

Kollmorgen 2G Motion System macht einen Hersteller von PET-Blasformmaschinen zum produktivsten Hersteller weltweit
11 Feb 2020

Ein großer Flaschenabfüllungsbetrieb in China musste seinen Produktionsausstoß deutlich steigern, um seinen zukünftigen Erfolg in einem stark umkämpften Markt sicherzustellen. Bei der vollelektrisch betriebenen linearen Blasformmaschine für PET-Flaschen hängt die Produktivität von der Geschwindigkeit ab, mit der die PET-Vorformlinge in die erforderliche Position gebracht und die geformten Flaschen entnommen werden. Der Hersteller der Blasformmaschine bat Anfang2019 die Expertenvon Kollmorgen um Unterstützung. Die Indexierungszeit der Maschine sollteminimiert werden.

Längere Standzeit und höhere Leistung
11 Feb 2020

Ein großer Hersteller von Schneidanlagen für Lebensmittel benötigte eine neue Servosystemlösung, als das CAN-Feldbusmodul der vorhandenen Steuerung nicht mehr ersetzt werden konnte. Aufgrund des Technologie-und Co-Engineerings-Know-hows beauftragte der Hersteller Kollmorgen, die benötigte Antriebssteuerung zu liefern.