Anwenderbericht: Sägeblatthersteller Alesa entwickelt eigene Schleifmaschine mit Washdown Servomotoren von KOLLMORGEN mit Einkabelanschlusstechnik
Anwenderbericht: Direktantriebe mit Bremsmodulen von KOLLMORGEN sparen im Coilhandling spürbar Energie
Das Fahrerlose Transportsysteme des Herlev-Krankenhauses in Dänemark verwendet Natural Navigation.
Der in Turin ansässige Branchenriese entscheidet sich für den Antriebstechnik-Spezialisten als FTS-Lösungsanbieter
Asti hat in Valladolid (Spanien) ein AGV/FTS-System für Philips implementiert, das die Next-Generation-Technologie von Kollmorgen verwendet.
Anwenderbericht: Die Schweizer MEquadrat AG baut mit dezentraler Servotechnik von KOLLMORGEN Testanlagen.
Warum VH Vertical Packaging selbst entwickelt und warum die Servoantriebe mit 48 Volt von KOLLMORGEN so gut passen
Für den Vorteig gibt es JetMix von Bühler / Bessere Hygieneeigenschaften durch Edelstahlservomotoren von KOLLMORGEN
Für Swiss Can Machinery sind skalierte Technik und funktionierende Schnittstellen lebensnotwendig / Hygieneantriebe von KOLLMORGEN
Der Name hätte treffender nicht sein können. Mit dem Packman 200 hat Opteq Robotics eine selbstfahrende Lösung für den Materialfluss entwickelt, die – dem 80er-Jahre-Spielhöllen-Hit folgend – schnell und direkt den Weg durch die Gänge zum Ziel…
AKD-N dezentrale Servoverstärker und CDDR-Motoren von Kollmorgen sind das Herzstück der innovativen Xflex X5 von OMET: Die Schmalbahn-Druckmaschine bietet optimierte Rentabilitäts-Voraussetzungen, wenn es um die Bedruckung von Etiketten und flexiblen…
Das AGV/FTS-System im Krankenhaus in Brive-la-Gaillarde wurde auf ein neues Gebäude erweitert.