Back to top

Anwender- und Fachberichte

Zuverlässige und kontinuierliche Lieferung von Antriebssystemen, Kollmorgen
14 Aug 2020

Zu Beginn des Ausbruchs wandte sich einer der weltweit größten Hersteller von Diagnostikgeräten – der zudem ein führender Lieferant von CT-Scannern in China war – an Kollmorgen, um Unterstützung für einen Ausbau der Produktion zu erhalten und so auf die rapide zunehmende Krise reagieren zu können. Es lag schnell auf der Hand, dass die Pandemie sich weltweit ausbreiten würde und dass Krankenhäuser in allen Regionen ihre Diagnostik würden ausbauen müssen. Dies erhöhte zusätzlich den Druck, eine rasant steigende Zahl von bestellten CT-Scannern auszuliefern.

Vereinfachte Integration der Steuerung, Kollmorgen
07 Jul 2020

Partnerschaft mit Kollmorgen führt zur Leistungssteigerung für einen Hersteller von Plasmaschneidemaschinen.

Schneidequalität durch verbesserte Konnektivität, Kollmorgen
07 Jul 2020

Kollmorgen verbessert die Funktionen einer Plasmaschneidemaschine für aufstrebendes türkisches Unternehmen.

Motion Control für die intelligente Hydraulik
08 Aug 2019

KOLLMORGEN entwickelt standardisierte Servolösung für Fluidanwendungen.

Dengeln verlängert das Leben
22 Apr 2019

Anwenderbericht: Freymatic baut Kugelstrahlanlagen für den Flugzeugtriebwerkbau – und setzt dabei auf Motion Control von KOLLMORGEN, um die hohen Qualitätsanforderungen zu erreichen

Backsteine, die sich sehen lassen können
15 Apr 2019

Anwenderbericht: Motion Control von KOLLMORGEN macht schnelle und präzise Schnitte vom Tonstrang

Ein Hersteller von Prüfanlagen aus der Schweiz nutzt bereits die TÜV-zertifizierte Sicherheitstechnik mit Schleifring und dezentralen KOLLMORGEN-Servoreglern AKD-N
02 Jan 2019

Technischer Artikel: Safe Torque Off: Kollmorgen und Stemmann-Technik entwickeln TÜV-zertifizierte Lösung

Servoantriebe simulieren das Straßenverhalten
26 Nov 2018

Anwenderbericht: IMS Gear greift bei der Prüfstandstechnik auf Motion Control Lösung von KOLLMORGEN zu.

Virtual Reality und Servomotoren: eine dynamische Partnerschaft
20 Jun 2018

Anwenderbericht: Mit effizienter Drehmomentdichte und Servogetriebenen 3-DOF-Plattformen von KOLLMORGEN wird VR-Achterbahn Realität.

Index - Das Multitalent für die Metallzerspanung
06 Jun 2018

Anwenderbericht: Alles dreht sich: AKM-Servomotoren von KOLLMORGEN im CNC-Mehrspindler von INDEX