Kollmorgen Visualization Builder™
HMI-Programmierung in KAS erstellen
Integrieren Sie Ihre HMI als Teil Ihrer kompletten Automatisierungs- und Bewegungssteuerungslösung mit dem Kollmorgen Visualization Builder (KVB). Der Kollmorgen Visualization Builder ist fester Bestandteil der Kollmorgen Automation Suite (KAS) und ein einfach zu bedienendes Grafikwerkzeug, mit dem Sie schnell programmieren können, wie Ihre HMI angezeigt werden soll und wie KAS arbeiten soll. Dank der integrierten Entwicklungsumgebung benötigen Sie nicht länger mehrere Programme, um verschiedene Aufgaben zu erledigen.

All-in-One-Lösung
Eine nahtlose All-in-One-Lösung
Dank Drag-and-Drop müssen Sie kein Programmierer sein oder Software von Drittanbietern nutzen, um eine HMI-Anzeige zu erstellen, die mit KAS funktioniert. Alles geschieht an einem Ort und wird in einer Datei gespeichert, anstatt separate HMI-, SPS- oder MotionBus-Dateien zu erstellen. Der KVB funktioniert optimal mit HMI-Panels wie dem AKI2G von Kollmorgen. Er kann aber auch mit Ihren bestehenden HMI-Panels verwendet werden. Verwenden Sie den Modbus TCP-Standard, um ein beliebiges HMI Ihrer Wahl zu nutzen, das ein bitbasiertes Protokoll für die Kommunikation zwischen Steuerung und HMI verwendet.
Als Teil der KAS können Sie mit dem KVB ein Programm erstellen, das ganz einfach mit dem HMI in KAS funktioniert. Bei anderen Systemen müssen Sie Variablen manuell einrichten, ihnen einen Namen, einen Datentyp und eine Adresse zuordnen. Da der KVB in KAS eingebettet ist, entfällt dieser Aufwand. Sie können ein Kästchen im KVB auswählen und er erstellt automatisch das Bildmaterial für die HMI sowie gleichzeitig die entsprechende Aktion in KAS. Dadurch sparen Sie enorm viel Zeit. Und da die Zuordnung automatisch erfolgt, besteht keine Chance für menschliche Fehler, die bei der manuellen Eingabe auftreten können.
Merkmale
Merkmale
- Multi Window Navigation, um Einblick in und Kontrolle über das gesamte HMI-Projekt zu erhalten.
- Vorlagen zur einfachen Erstellung von Trendansichten, Prozessrezepten, Alarmmanagementprotokollen und mehr.
- Mehrere Textfunktionen mit Änderung der Steuerung je nach Eingabewert.
- Unterstützung für Funktionstasten.
- Integrierte Sicherheitsfunktionen.
Jetzt loslegen
Jetzt loslegen
Mit Kollmorgen haben Sie einen globalen Partner, auf den Sie sich verlassen können, wenn Sie Unterstützung beim Design und Bau einer erfolgreichen Maschine benötigen und deren zuverlässige Produktivität langfristig sicherstellen möchten. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung, die optimal auf Ihre Antriebsanforderungen ausgelegt ist.
Sprechen Sie mit einem Experten für AntriebstechnikMedia & Downloads
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 07 Mai 2018 | 378.95 MB |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 31 Jan 2017 | 97.61 KB | |
![]() |
English | 03 Feb 2022 | 29.11 MB | |
![]() |
English | 03 Feb 2022 | 29.28 MB | |
![]() |
English | 18 Jun 2021 | 29.26 MB |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 23 Apr 2020 | 569.8 MB |
Article | |
---|---|
KAS v3.01 Software is Now Available! | New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Firmware download Digital and Analog I/O Features not yet available: Capture, Feedback #2-5, Backup/... |
KVB: How to Verify that an AKI Recipe has been changed? | In KVB there are controls to load a recipe. Example: Sample Screen: In Edit mode: Sometimes a user would like verification that a new recipe has been loaded. The following describes... |
KVB Release Notes | This page covers the new features, changes, defect fixes, and known issues in an KVB (Kollmorgen Visualization Builder) software release. KVB is a separate software package that is integrated... |
KVB - How to change a recipe layout (add/remove tags or change datatypes on tags) without losing data | With KVB, recipe data will get lost when adding/removing tags or changing data types on tags (variables). The following procedure outlines how to save the data for use with the changed layout:... |
Creating and Using a Recipe in KVB and AKI Panel | [toc] Creating a Recipe A recipe can be used in an HMI program to store and select groups of data to be used without having to enter the data each time it is used. It is easy to create a... |