Back to top

Gültig für S300, S400, S600, S700

  1. Ansicht 
  2. Einsatz
  3. Kontakte
  4. Schirmanschluss
  5. Maße

Steckerbelegung

Gültig für S300, S700 ab FW 2.14

Einstellen der Parameter zum Einlesen eines SSI-Gebers

Ein SSI Geber (Absolutgeber) wird mit Hilfe der folgenden Parameter konfiguriert:

"Oversampling" bedeutet das zweimalige Einlesen wichtiger Analogwerte mit anschließender Mittelwertbildung. Dieses Verfahren wurde schon im S300 realisiert.

DRIVE-CLiQ ist eine offene Geberschnittstelle. Kollmorgen bietet AKM Motoren mit Singleturn oder Multiturn Drehgeber und DRIVE-CLiQ-Schnittstelle an. Das Motorfeedback kann über einen M12 Stecker an das Antriebssystem SINAMICS angeschlossen werden.

Der Typ des Temperatursens im Motor wird gemäß den aktuellen Siemens Anforderungen ausgewählt.