Skip to main content
Warum denn immer gleich der teure IPC? |

PCMM heißt die Alternative von KOLLMORGEN - zu sehen im September auf der SINDEX

Wie sich eine Bewegungsteuerung einfach und preiswert realisieren lässt, beweist KOLLMORGEN mit dem neuen Motion Controller PCMM. Die Geräte sind eine echte Alternative zu teuren und komplexen IPCs bei Mid-Range Anwendungen. Dafür bietet der PCMM eine Ablaufsteuerung und kann bis zu 128 Achsen synchronisiert koordinieren. Sind innerhalb einer Bahnsteuerung Zykluszeiten bis 250 μs gefragt, ist der PCMM aufgrund seiner Rechenperformance in der Lage, bis zu 32 Servoantriebsachsen deterministisch zu verarbeiten. Welche Möglichkeiten sich damit dem Maschinen- und Anlagenbau bieten, zeigt KOLLMORGEN vom 6. bis 8. September 2016 während der Automatisierungsmesse SINDEX in Bern.

Bewegungssteuerung einfach und kostenoptimiert - so lassen sich die Vorteile des PCMM als smart konzipierte Lösung treffend zusammenfassen. Ebenfalls smart präsentiert sich im schweizerischen Bern die Servoantriebstechnik. Hier heißt es „Alles an einem Kabel“. Nur so lassen sich Antriebsregler besonders schnell und platzsparend installieren. Wie so ein dezentraler Aufbau in der Praxis aussehen kann und warum sich sogar Maschinen ganz unterschiedlicher Branchen einfach miteinander verbinden lassen, zeigt KOLLMORGEN in Halle 2.0, Stand D03.

Von der Produktion bis zur Verpackungstechnik: KOLLMORGEN legt während der SINDEX verschiedene Maschinen an „die Leine“ und vereint sie zu einem effizienten Produktionsverbund. Die Spezialisten für Servoantriebstechnik und Motion Control zeigen damit, welche Effizienzgewinne mit dezentralen Lösungen allein beim Aufbau von Maschinen und Anlagen möglich sind. Kompakt in Schutzart IP65: Die dezentrale Servotechnik in Gestalt der Reglerreihe AKD-N hat einen Reifegrad erlangt, dass sie sich im Grunde genommen überall einsetzen lässt.

Neue Technik für neue Möglichkeiten: Dieses wirft künftig ebenfalls erweiterte Fragestellung der kommunikativen Vernetzung auf, um dezentrale Antriebslösungen weitgehend herstellerunabhängig mit der Steuerungsebene verbinden zu können. KOLLMORGEN hat dafür eine revolutionäre Multi-Language-Schnittstelle entwickelt. Mit ihr lassen sich Motion Control Applikationen rein softwarebasiert an etablierte Echtzeit-Ethernet-Systeme anbinden.

Mechanische Komponenten für flexible Integration: Linearaktuatoren von Thomson ergänzen die Antriebslösungen von KOLLMORGEN ideal und runden die Messepräsenz während der Sindex ab. Die neuen Aktuatoren der PC-Serie sind auf maximale Leistung und Präzision getrimmt. Sie lassen sich schnell montieren und sparen auch bei der Wartung Zeit und Geld.

Kollmorgen Pressekit

Bild 1 and 2
KOLLMORGEN PCMM Motion Controller

Bild 3
AKD-N Dezentrale Antriebslösung

Bild 4
KOLLMORGEN Stand auf der Sindex

 

Über Kollmorgen
Kollmorgen ist ein führender Anbieter von integrierten Automations- und Antriebssystemen sowie entsprechenden Komponenten für Maschinenbauer auf der ganzen Welt. Mit über 70 Jahren Motion-Control-Design- und Anwendungserfahrung und fundierten Kenntnissen beim Aufbau von Standard- und Sonderlösungen liefert Kollmorgen immer wieder Lösungen, die sich hinsichtlich Performance, Qualität, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung auszeichnen. Kunden können dadurch einen unwiderlegbaren Marktvorteil realisieren.
www.kollmorgen.com

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr