Skip to main content
Neue Servogeneration: Da geht noch was! |

Motorenreihe AKM2G von KOLLMORGEN: 30 Prozent mehr Performance

Ratingen - 2017 - Die AKM-Servomotoren von KOLLMORGEN zählen mit ihren flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ihrer Performance zu den besten im Markt. Die neue Generation, die der Spezialist für Servoantriebstechnik und Motion Control jetzt auf der sps ipc drives in Nürnberg als Konzept vorstellte, kann noch mehr. Weil immer noch was geht, steigert KOLLMORGEN die Leistungsdichte der AKM2G um bis zu 30 Prozent.

Wie immer steckt der Erfolg im Detail. Die gestiegene Leistungsdichte mit einem besseren Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis ist vor allem die Folge der optimierten Wickeltechnologie. Damit hat es KOLLMORGEN erreicht, die Kupferverluste der Wicklungen zu senken. Die Vorteile: Bessere Energieeffizienz sowie Raum für mehr Leistung bei gleichem Bauvolumen. Darüber hinaus legen die AKM2G ein gleichmäßigeres Cogging-Verhalten an den Tag, was letztlich die Regelungsgenauigkeit verbessert.

Die neue Generation der Synchron-Servomotoren soll 2017 zunächst in sechs Baugrößen mit Leistungen zwischen 0,3 und 10 kW auf den Markt kommen. Die AKM2G lassen sich mit unterschiedlichen Rückführungssystemen ausrüsten und sind vorrangig mit der Einkabelanschlusstechnik versehen. Aufgrund des modularen Aufbaus der Reihe kann KOLLMORGEN die Motoren der Generation 2 parallel zum Seriengeschäft noch besser auf die Bedürfnisse einer Anwendung anpassen. Maschinenbauer bekommen so die Gelegenheit, Antriebe einzusetzen, die ohne Kompromisse wirklich maßgeschneidert passen – vor allem auch in Kombination mit den ebenfalls neuen Servoreglern der Reihe AKD2G.

Bildtext 1
Kollmorgen AKM2G Servomotor

Bildtext 2
Kollmorgen AKM2G Servomotor

Kollmorgen Pressekit

 

ÜBER KOLLMORGEN
KOLLMORGEN ist ein führender Anbieter von integrierten Automations- und Antriebssystemen sowie entsprechenden Komponenten für Maschinenbauer auf der ganzen Welt. Mit über 100 Jahren Antriebstechnik, Motion-Control-Design- und Anwendungserfahrung und fundierten Kenntnissen beim Aufbau von Standard- und Sonderlösungen liefert KOLLMORGEN immer wieder Lösungen, die sich hinsichtlich Performance, Qualität, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung auszeichnen. Kunden können dadurch einen unwiderlegbaren Marktvorteil realisieren. – Weitere Informationen: www.kollmorgen.com/deu | [email protected]

© KOLLMORGEN. Redaktionelle Verwendung honorarfrei.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr