KOLLMORGEN verbindet seine Servomotoren mit der Siemens-Welt
Ratingen 22 Januar 2016 - Die AKM Servomotoren von KOLLMORGEN gibt es jetzt auch als DRIVE-CLiQ-Variante. Damit lassen sich die Preis- und Performancevorteile der AKM Synchronservomotoren direkt für CNC-Anwendungen mit Sinumerik-Steuerung in der Metallbearbeitung nutzen – ohne Kompromisse bei der Anschlusstechnik eingehen zu müssen.
Mit DRIVE-CLiQ hat Siemens bereits vor Jahren eine eigene Schnittstelle auf Ethernetbasis für das Sinumerik-System entwickelt. Wer außerhalb dieser proprietären Welt zum Beispiel Motoren anderer Hersteller verwenden wollte, war auf spezielle DRIVE-CLiQ -Sensormodule angewiesen. Bei KOLLMORGEN ist damit Schluss. Statt Rückführsignale erst durch ein weiteres Modul im Schaltschrank zu schicken, wählt KOLLMORGEN den direkten Weg – und spart damit Installationszeiten und Einbauplatz.
Der Maschinenbau schätzt die AKM-Kraftpakete vor allem wegen ihrer hohen Leistungsdichte sowie feinen Abstufung für die passgenaue Auslegung. KOLLMORGEN zählt zu den ersten Antriebstechnikherstellern, die eine in die Servomotoren integrierte DRIVE-CLiQ -Schnittstelle anbieten. Konkret umgesetzt hat der Spezialisten für Servoantriebstechnik und Motion Control diese Motorenvariante mit HEIDENHAIN-Gebern in den AKM-Motoren der Baugrößen vier bis acht – und zwar Single- wie Multiturn. Anschlussseitig gibt es die Möglichkeit, vorhandene Systemkabel aus dem DRIVE-CLiQ -System weiter nutzen zu können – in M12 Ausführung. Zudem sind auch kundenspezifische Steckerlösungen möglich.
Bildtexte
Als DRIVE-CLiQ-Variante lassen sich die AKM-Servomotoren von KOLLMORGEN ganz einfach mit Sinamics Reglern verwenden.
ÜBER KOLLMORGEN
KOLLMORGEN ist ein führender Anbieter von integrierten Automations- und Antriebssystemen sowie entsprechenden Komponenten für Maschinenbauer auf der ganzen Welt. Mit über 70 Jahren Motion-Control-Design- und Anwendungserfahrung und fundierten Kenntnissen beim Aufbau von Standard- und Sonderlösungen liefert KOLLMORGEN immer wieder Lösungen, die sich hinsichtlich Performance, Qualität, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung auszeichnen. Kunden können dadurch einen unwiderlegbaren Marktvorteil realisieren. – Weitere Informationen: www.kollmorgen.com/deu | [email protected]