Einbaufertige Antriebslösung von KOLLMORGEN bietet Keimen keine Chance
Ratingen im Oktober 2014 - Für präzise, lineare Bewegungen im hygienisch anspruchsvollen Umfeld hat KOLLMORGEN die Edelstahlservomotoren AKMH mit Edelstahlaktuatoren kombiniert. Die einbaufertigen Antriebslösungen in Schutzart IP69K bieten für Hubanwendungen oder Formatverstellungen in den Branchen Verpackung, Lebensmittel und Pharma die nötige Kraftdichte und Überlastfähigkeit. In vier Baugrößen liefern die Einheiten Vorschubkräfte von 0,89 bis 20 kN. Die Vorschubgeschwindigkeit beträgt 1m/s. KOLLMORGEN stellt die Neuentwicklung erstmals auf der sps ipc drives in Nürnberg vor (Halle 3a, Stand 230).
Elektrisch angetriebene Linearachsen sind im Vergleich zur Pneumatik besser regelbar und arbeiten dabei auch noch energieeffizienter, leiser und mit längerer Lebensdauer. Die mechatronischen Einheiten leisten deshalb einen wertvollen Beitrag, die Gesamtanlageneffektivität (OEE) und die Energieeffizienz zu verbessern. Dieser Aspekt findet sich auch wieder in deutlich kürzeren Reinigungszeiten aufgrund der leicht sauber zu haltenden Oberflächen der Lineareinheiten ohne zusätzliche Schutzeinhausungen.
KOLLMORGEN liefert die neuen Linearaktuatoren mit der Einkabelanschlusstechnik zwischen zentralem oder dezentralen Servoregler. Damit halbiert sich der sonst übliche Platz- und Zeitbedarf bei der Installation. Als Rückführungssystem nutzt KOLLMORGEN den Digitalresolver SFD3 oder DSL Geber. Für noch mehr konstruktive Freiheit im Maschinenbau passen sich die mechatronischen Linearachsen aus Edelstahl auch noch selbst den räumlichen Gegebenheiten einer Maschine an. Die AKMH Servomotoren sind bei den Bauarten „Inline“ und „Revers“ unterschiedlich mit der Lineareinheit verbunden.
Bildtext:
Die neuen elektrisch angetriebenen Linearaktuatoren bieten mehr Freiheit im hygienischen Maschinendesign.
Foto: Kollmorgen
Über KOLLMORGEN
KOLLMORGEN ist ein führender Anbieter von integrierten Automations- und Antriebssystemen sowie entsprechenden Komponenten für Maschinenbauer auf der ganzen Welt. Mit über 70 Jahren Motion-Control-Design- und Anwendungserfahrung und fundierten Kenntnissen beim Aufbau von Standard- und Sonderlösungen liefert KOLLMORGEN
immer wieder Lösungen, die sich hinsichtlich Performance, Qualität, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung auszeichnen. Kunden können dadurch einen unwiderlegbaren Marktvorteil realisieren. – Weitere Informationen: www.kollmorgen.com oder per Email: [email protected]