Skip to main content
Kollmorgen macht Bewegung im Kern sicherer |

Neue KSM-Serie: Einheit aus Sicherheits-SPS und Motion Safety

Ratingen im Juni 2014. Mit KSM hat Kollmorgen eine smarte und modular erweiterbare Safety-Lösung auf den Markt gebracht. Sie vereint Sicherheits-SPS und Motion Safety in einem kompakten Gerät. Deshalb gibt es bei diesem System keine Schnittstellenprobleme zwischen Maschinensicherheit und Motion Safety. Genau diese beiden Funktionen sind es, die die KSM-Serie – von der sicheren Bewegungssteuerung kommend – in einem Gerät platzsparend vereint.

KSM kann bis zu zwölf Achsen in einem zentralen Programm gleichzeitig überwachen. Als sicheres Rückführungssystem lassen sich neben bekannten Single- und Multiturn-Absolutwertgebern auch einfache wie robuste Resolver einsetzen. Für die Funktion „Sicher begrenzte Geschwindigkeit“ reicht der Encoder des Standardmotors. Führendes Kommunikationsmedium ist Ethercat. Unterstützt werden ferner Profinet und CAN. Die Geräte bieten 15 unterschiedliche Sicherheitsfunktionen. Hierzu zählen unter anderem Safe Torque Off (STO), Sichere Stopps (SS1, SS2), sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS), sicher begrenzte Position (SLP) und die sichere Bremsenüberwachung (SBC). Der TÜV-zertifizierte Lösungsraum ist zugeschnitten für Maschinen, die ISO 13849 PLe beziehungsweise IEC 61508 SIL3 erfüllen müssen.

Für noch mehr Möglichkeiten, gehören Erweiterungsmodule vornehmlich auf der E/A-Ebene zur KSM-Serie. Bis zu 200 Ein- und Ausgänge sind möglich. Kollmorgen bietet Maschinenbauern, vor allem auch in Kombination mit den AKD Servoverstärkern, damit eine komplette und funktional skalierbare Gerätefamilie, die sich in der Praxis komfortabel konfigurieren lässt.

Kollmorgen Pressekit

Bildtext:
Bei KSM hat Kollmorgen Sicherheits-SPS und Motion Safety in einer kompakten und modular erweiterbaren Gerätefamilie vereint.

Über Kollmorgen
Kollmorgen ist ein führender Anbieter von integrierten Automations- und Antriebssystemen sowie entsprechenden Komponenten für Maschinenbauer auf der ganzen Welt. Mit über 70 Jahren Motion-Control-Design- und Anwendungserfahrung und fundierten Kenntnissen beim Aufbau von Standard- und Sonderlösungen liefert Kollmorgen immer wieder Lösungen, die sich hinsichtlich Performance, Qualität, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung auszeichnen. Kunden können dadurch einen unwiderlegbaren Marktvorteil realisieren. – Weitere Informationen: www.kollmorgen.com / [email protected]

© Kollmorgen.
Redaktionelle Verwendung honorarfrei. Hinweis / Beleg erbeten an:
www.gii.de

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr