Skip to main content
press_release | Flexible einsetzbare Servotechnik für das Maschinendesign von morgen |
|
minute read

Wie das Maschinendesign von morgen bereits heute aussieht und welchen Anteil daran flexible einsetzbare Servoantriebstechnik hat, zeigt Kollmorgen auf der sps ipc drives vom 20. bis 22. Mai 2014 im italienischen Parma.

“New Gen Machine Design – Now”: Der diesjährige Messeauftritt in Halle 3, Stand F014 steht unter anderem im Zeichen der dezentralen Servotechnik. Die robuste Reglerreihe AKD-N lässt sich dank ihrer kompakten Abmessung und hohen Schutzart sehr einfach motornah in Maschinenkonstruktionen integrieren. Die Einkabelanschlusstechnik mit einem nur elf Millimeter dünnen Hybridkabel zwischen Regler und Motor senkt darüber hinaus den Installationsaufwand. Zusammen mit den Edelstahlservomotoren AKMH wird auch das Reinigen von Anlagen deutlich einfacher. Kollmorgen hat diese zukunftsweisende Antriebstechnik so verfeinert, dass sich die Vorteile zentral wie dezentral mit nur einem Standardkabel erschließen lassen – unabhängig davon, welcher Motor gerade mit welchem Rückführungssystem anzuschließen ist. Ob robuster Resolver oder hochauflösender Multi-Turn-Geber: Kollmorgen senkt auf diese Weise den Aufwand für Lagerhaltung und Variantenmanagement. Ferner lassen sich einzelne Antriebsachsen - zum Beispiel innerhalb einer Inbetriebnahme - einfacher funktional anpassen ohne ständig auch noch die Kabel neu verlegen zu müssen.

Kollmorgen Pressekit

Bildtext:
Die Einkabelanschlusstechnik zwischen Regler und Servomotor gibt es bei Kollmorgen auf der sps ipc drives Italia in Halle 3 (Stand F014) zu sehen.

Kollmorgen auf der sps ipc drives Italia
20. bis 22. Mai 2014
Halle 3, Stand F014

Über Kollmorgen
Kollmorgen ist ein führender Anbieter von integrierten Automations- und Antriebssystemen sowie entsprechenden Komponenten für Maschinenbauer auf der ganzen Welt. Mit über 70 Jahren Motion-Control-Design- und Anwendungserfahrung und fundierten Kenntnissen beim Aufbau von Standard- und Sonderlösungen liefert Kollmorgen immer wieder Lösungen, die sich hinsichtlich Performance, Qualität, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung auszeichnen. Kunden können dadurch einen unwiderlegbaren Marktvorteil realisieren. – Weitere Informationen: www.kollmorgen.com / [email protected]

© Kollmorgen.
Redaktionelle Verwendung honorarfrei. Hinweis / Beleg erbeten an:
www.gii.de

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr