Skip to main content
press_release | Erweitert: Motion Control, Safety, Leistung |
|
minute read

Version 2.8 der Kollmorgen Automation Suite mit neuen Funktionen

Ratingen, 08.08.2014. Mit dem Embedded-EtherCAT-Konfigurationstool bringt die Software-Version 2.8 der Kollmorgen Automation Suite (KAS) mehr Tempo in die Entwicklung modularer Maschinenarchitekturen. Das neue Release der integrierten Entwicklungsumgebung macht es jetzt möglich, komplette EtherCAT-Systeme aufzubauen und alle daran angeschlossenen Komponenten wie HMIs, I/Os, Regler und Motoren mit einem einzigen Werkzeug zu konfigurieren. Die damit verbundenen Vereinfachungen erleichtern zusammen mit ergonomischen Verbesserungen die Arbeit und steigern die Effizienz im Engineering.

Zu den wichtigsten Neuerungen der Kollmorgen Automation Suite 2.8 zählt das Embedded-EtherCAT-Konfigurationstool, mit dem sich auch EtherCAT-Komponenten anderer Hersteller leicht in die Applikation einbinden lassen. Mit dieser offenen Architektur verkürzt KOLLMORGEN die Entwicklungzeit für modulare und variable nutzbare Maschinenarchitekturen. Dieser Ansatz wird auch darin deutlich, dass innerhalb der KAS jetzt mit UDP und HTTP Protokollen direkt aus PC-basierten Applikationen heraus mit den KOLLMORGEN Servoregler AKD PDMM kommuniziert werden kann.

Ebenfalls mehr Komfort gibt es durch die Aufnahme der Sicherheitstechnik in den Engineering-Prozess. Das Release integriert dazu die neuen KOLLMORGEN Sicherheitsmodule der Reihe KSM. Die kompakten Geräte vereinen Safe PLC und Safe I/O unter einem Dach und bieten TÜV-zertifizierte Funktionen bis Performance Level e der ISO 13849 beziehungsweise SIL 3 der IEC 61508.

Abgerundet wird die Version 2.8 der Kollmorgen Automation Suite von Leistungserweiterungen bei den Servoverstärkern. Die frei programmierbaren Regler der Reihe AKD PDMM bilden dank “IPC inside” das Herzstück der KAS. Die Geräte gibt es künftig mit doppelter Leistung bei Nennströmen bis 24 A sowie schnelleren Prozessoren. Neben der allgemeinen Leistungssteigerung erweitert auch die Aufnahme neuer Motion Control Funktionen die Einsatzmöglichkeiten.

Kollmorgen Pressekit

Bildtext:
Ethercat, Safety, Visualisierung: Das neue Softwarerelease 2.8 der Kollmorgen Automation Suite (KAS) bietet eine Reihe neuer Funktionen für schnellere Maschinenentwicklungen. Foto: Kollmorgen

BILDMATERIAL www.gii.de under www.gii.de

Über Kollmorgen
Kollmorgen ist ein führender Anbieter von integrierten Automations- und Antriebssystemen sowie entsprechenden Komponenten für Maschinenbauer auf der ganzen Welt. Mit über 70 Jahren Motion-Control-Design- und Anwendungserfahrung und fundierten Kenntnissen beim Aufbau von Standard- und Sonderlösungen liefert Kollmorgen immer wieder Lösungen, die sich hinsichtlich Performance, Qualität, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung auszeichnen. Kunden können dadurch einen unwiderlegbaren Marktvorteil realisieren. – Weitere Informationen: www.kollmorgen.com / [email protected]

© Kollmorgen.
Redaktionelle Verwendung honorarfrei. Hinweis / Beleg erbeten an:
www.gii.de

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr