Skip to main content
press_release | Schlank: Neue dezentrale Servoregler AKD-N |
|
minute read

Ratingen, 26. November 2013 – AKD-N heißt die neue dezentrale Servoregler-Generation von Kollmorgen. Das Antriebssystem setzt sich zusammen aus robusten IP67-Reglern, die im Feld in unmittelbarer Motornähe platziert sind und von einem zentralen Einspeisemodul im Schaltschrank versorgt werden. Das nur elf Millimeter dünne Hybridkabel vereint Spannungsversorgung sowie Sicherheits- und Feldbuskommunikation der AKD-N. Die Regler lassen sich damit auch per DC-Verbund ohne weitere Einspeisung direkt in Reihe betreiben und decken dabei Leistungen bis 4 kW ab. Safe Torque Off als Gruppen- oder Einzelabschaltung gehört zum Serienumfang. Typische Einsatzgebiete der neuen Geräte sind Verpackungsmaschinen und Produktionsanlagen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Raus aus dem Schaltschrank und hygienisch verpackt direkt ran an die Maschine: Die dezentralen Servoregler AKD-N reduzieren damit deutlich das Schaltschrankvolumen und Verkabelungsvolumen je nach Anwendung um mehr als 80 Prozent. Kollmorgen hat sich hierbei bewusst gegen hybride Motor-Regler-Einheiten entschieden. Das bessere Wärmeverhalten des räumlich getrennten Nebeneinanders verhindert Derating und liefert im Vergleich zu direkt miteinander kombinierten Lösungen deshalb 100 Prozent Leistung. Darüber hinaus sind integrierte Kombinationen meist fokussiert auf einen Motorentyp, was die optimale Auslegung innerhalb einer Applikation limitiert, zumal diese Einheiten durch ihren Aufbau auch noch weniger flexibel im Einbau sind. Weil sich die AKD-N mit jedem Servomotor sowie rotativen und linearen Direktantrieb verbinden lassen, sind die Designfreiheiten bei Performance und Leistung maximal.

Ähnlich einfach lässt sich die dezentrale mit der zentralen Servotechnik kombinieren. Hintergrund: Die Geräte für den dezentralen Einsatz unterscheiden sich nur äußerlich von der etablierten AKD-Welt. Folglich gibt es bei Funktion, Programmierung sowie Einbindung in das Engineering keine Überraschungen. Vielmehr hat Kollmorgen die IP20-Schaltschrankwelt 1:1 in ein System übertragen, das jetzt alles in hoher Schutzart bietet – in Kombination mit den intelligenten AKD PDMM Servoreglern sogar inklusive antriebsbasierter SPS und Motion-Control. Ebenfalls verfügbar ist die Einkabeltechnik zwischen Regler und Motor. Die Vorteile: Minimierter Verkabelungsaufwand, hohe Flexibilität durch Einsatz eines einzigen Standardkabels über alle Rückführsysteme hinweg, insgesamt sinkender Hardwareaufwand sowie bessere Reinigungsmöglichkeiten von Maschinen.

Kollmorgen Pressekit

Über KOLLMORGEN

Kollmorgen ist ein führender Anbieter von integrierten Automations- und Antriebssystemen sowie entsprechenden Komponenten für Maschinenbauer auf der ganzen Welt. Mit über 70 Jahren Motion-Control-Design- und Anwendungserfahrung und fundierten Kenntnissen beim Aufbau von Standard- und Sonderlösungen liefert Kollmorgen immer wieder Lösungen, die sich hinsichtlich Performance, Qualität, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung auszeichnen. Kunden können dadurch einen unwiderlegbaren Marktvorteil realisieren.

Weitere Informationen: www.kollmorgen.com, email [email protected], Tel. +49 (0)2102 9394 0

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr