Back to top
01 Jul 2010

AKM Washdown: Neue, raum- und kostensparende Synchronservomotoren für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Düsseldorf - Kollmorgen bietet ab sofort Food-Grade-Versionen seiner bewährten AKM-Synchronservomotoren an. Die neuen, "AKM Washdown" genannten Modelle sind durch eine spezielle Beschichtung und andere Merkmale für hygienisch anspruchsvolle Anwendungen optimiert. Zugleich erlauben sie ein raum- und kostensparendes Maschinendesign, da sie – wie alle AKM-Motoren – ungewöhnlich kompakt und leistungsstark sind. Ebenso verringert die Möglichkeit, auf zusätzliche Schutzvorkehrungen für das Motorengehäuse zu verzichten, Gesamtkosten und Platzbedarf. Zusätzlich zu dem speziellen Beschichtungssytem werden die Motoren mit qualitativ hochwertigem Edelstahl an Welle und Steckern ausgestattet.

AKM-Varianten mit spezieller Hygiene-Ausstattung sind kleiner, leichter und leistungsstärker als Motoren mit konventioneller Technologie und Bauweise

Die neuen, lebensmitteltauglichen Motoren stellen bei vielen Anwendungen eine sinnvolle Alternative zu Motoren mit Edelstahlgehäusen dar. Ein Schutzüberzug aus einer 2-Komponenten-Beschichtung in weiß oder in Edelstahl-Optik und die Erfüllung der Schutzart IP 67 erlauben eine "Nassreinigung" mit Reinigungsmitteln und ähnlichen Chemikalien. PH-Werte von 2 bis 12 sind möglich. Vereinfacht werden Säuberung und Keimtötung zudem durch eine glatte, abgerundete Oberfläche, auf der keine Schmutzecken mehr entstehen können.

Die AKM Washdown-Modelle erzielen im Vergleich zu Motoren mit konventioneller Technologie die gleiche Leistung bei einer um 30 bis 50 % kompakteren, 10 bis 30 % leichteren Bauweise. Unternehmen können dadurch ihre eigenen Maschinen ebenfalls kompakter gestalten. Manche Lösungen lassen sich dadurch sogar erst realisieren, zumal die Hygiene-Varianten keine Fußmontage erfordern, sondern frei an die Maschine montierbar sind. Weiterhin punkten die Washdown-Lösungen mit einem aus einem Stück bestehenden, vergossenen Stator, der eine vergleichsweise hohe Lebensdauer hat und eine bessere Wärmeabfuhr aus dem Motor gewährleistet.

Die Washdown-Motoren von Kollmorgen basieren auf den AKM-Baugrößen 3 bis 6 und besitzen entsprechende Leistungsdaten, darunter Stillstandsmomente von 1 bis 25 Nm und Versorgungsspannungen von 75 bis 480 V. Zur optimalen Leistungsauswahl sind unterschiedliche Baulängen, diverse Wicklungsvarianten, Rückführsysteme und Anschlusstechniken wählbar. Die Hygiene-Modelle erfüllen die internationalen Standards UL, CE, FDA. Die Beschichtungen wurden in längeren Testphasen von einem auf Hygienetests spezialisierten Labor zertifiziert.

ÜBER KOLLMORGEN Kollmorgen ist ein führender Anbieter von Antriebssystemen und -komponenten für OEM (Original Equipment Manufacturers) auf der ganzen Welt. Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Antriebstechnik liefert Kollmorgen immer wieder Lösungen, die sich hinsichtlich Performance, Qualität, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung auszeichnen. OEM Kunden profitieren von Kollmorgens fundierten Kenntnissen beim Aufbau von Standard- und Sonderlösungen im Bereich Automatisierung. – Weitere Informationen: www.kollmorgen.com

© Kollmorgen / IC