Back to top
16 Jun 2009

Kollmorgen nimmt wichtige Hürde im Russlandgeschäft

Händler und Kunden profitieren von GOST-R-Zertifizierung für wichtige Produktreihen

Düsseldorf, 16. Juni 2009. Kollmorgen, ein Unternehmensbereich der Danaher Motion GmbH, hat für etliche ihrer Produkte die russische GOST-R-Zertifizierung erhalten. Die GOST-R-Zertifizierung vereinfacht die Einfuhr von Waren nach Russland erheblich. Zugleich stellt sie ein ähnliches Qualitätsmerkmal dar wie die ISO 9000-Zertifizierung in westlichen Ländern und wirkt erheblich absatzfördernd. Von dem Nachweis der GOST-R-Konformität profitieren neben Kollmorgen auch Händler sowie hiesige Kunden mit Werken in Russland.

Zu den zertifizierten Produkten gehören die Servoverstärker der Servostar-Serie (Servostar 200, 300, 400 und 600), der S700-Reihe sowie entsprechendes Zubehör. Ebenso dürfen nun die Servomotoren der AKM-, der DBL-, der DBK- und der 6SM-Reihe das GOST-Logo auf den Typenschildern tragen. Händler und nicht-russische Kunden können die Zertifikate als PDF-Dateien online auf der Danaher Motion-Website und der Kollmorgen-Produktwiki-Seite abrufen. Bei Direktlieferung nach Russland und auf Anfrage wird den Produkten eine beglaubigte Kopie des GOST-R-Zertifikats für den russischen Zoll beigelegt.

Für Waren, die in die Russische Föderation eingeführt werden, muss die Konformität mit den russischen Standards und Vorschriften überprüft und nachgewiesen wird. Die ISO-Zertifikate werden dabei vom russischen Staat nicht anerkannt. Vor der Zertifizierung der Produktreihen gemäß den GOST-Normen waren jeweils einzelne Lieferungen zertifiziert worden, was sehr aufwändig und bei kleinen Lieferungen auch sehr teuer war.

© Kollmorgen / IC 2009.