Back to top
30 Jan 2009

Kollmorgen Automation Suite': Programmierung von Multi-Achsen-Anwendungen in wenigen Minuten

- Radikal vereinfachte Programmierung von Automationssystemen
- Bis zu 80% kürzere Entwicklungszeit durch grafische "Drag & Drop"-Beschreibungsblöcke
- Schnelle Performance-Optimierung durch vollständige On- und Offline-Simulation
- Integriertes Set geprüfter Komponenten zur Verkürzung der Produkteinführungszeit

Danaher Motion, Spezialist für Antriebs- und Steuerungstechnik, bietet ein neuartiges Softwarepaket für Automationslösungen an. Die "Kollmorgen Automation Suite" revolutioniert den Programmier- und Systementwicklungsprozess durch extreme Flexibilität und einzigartige Einfachheit. Selbst hochkomplexe Abläufe mit über 128 Achsen lassen sich damit komplett simulieren, was eine Optimierung der Performance ermöglicht und die Inbetriebnahmezeit um bis zu 80 % verkürzt. Das weltweit unterstützte Hard- und Softwarepaket rundet Danaher Motions umfassendes Sortiment an Motion- und Automationskomponenten ab und unterstreicht die Positionierung des Unternehmens als globaler Anbieter von Motion-Lösungen.

Der Clou bei der Kollmorgen Automation Suite-Lösung ist, dass alle drei Hauptfunktionen eines Steuersystems – das Human-Machine-Interface (HMI, Sammlung und Überwachung von Prozessmaschinendaten), die Soft-SPS und die Bewegungssteuerung (Soft-Motion) – in einer gemeinsamen Softwareumgebung unmittelbar miteinander verbunden sind. Darüber hinaus stehen Steuerungs-Hardware, Servoumrichter, HMI-Geräte und Motoren zur Verfügung, die vorab auf ihre Integrierbarkeit hin überprüft worden sind, um den Maschinenentwicklungs- und Testprozess zu beschleunigen. Zum Kollmorgen Automation Suite-Angebot zählen zudem ein programmierbarer Einzelachs-Servoumrichter, ein Multiachs-Servoumrichter, der bis zu 4 Achsensysteme ansteuern kann, sowie programmierbare Automationssteuerungen, die mehr als 128 Achsen bewegen können.

Zur Programmierung der ganzen Maschine werden die Maschinenfunktionen und mechanischen Abhängigkeiten zwischen den Komponenten einfach mithilfe grafischer
Beschreibungsblöcke abgebildet – ein Ansatz, bei dem Danaher Motion Pionierarbeit geleistet hat. Durch die Verwendung dieser so genannten "Pipe Network"-Methode wird der Systementwicklungs- und Inbetriebnahmeprozess erwiesenermaßen erheblich beschleunigt. Ebenso bietet das Verfahren Vorteile im Hinblick auf die Motion Control-Topologie, die Beschreibung und die Dokumentation.

Die in der Kollmorgen Automation Suite enthaltene Soft-SPS erfüllt den IEC-Standard 61131-3 und unterstützt die Sprachen AS, FUP, KOP, ST und AWL. Dem Anwender stehen die Prozessdaten aller SPS-Sprachen zur Laufzeit zur Verfügung. Nach nur wenigen Klicks lassen sich selbst die komplexesten Abläufe innerhalb der Maschine virtuell simulieren, um noch vor der Inbetriebnahme die richtige Abstimmung zu finden und Fehler zu beseitigen, und in die Steuerung laden.

Der Datenaustausch innerhalb der Maschine und mit Prozessen außerhalb der Maschine wird durch Nutzung eines OPC-Servers sowie von Profibus und CANopen vereinfacht. Eine Onboard-Echtzeit-Kommunikation ist via EtherCAT, Sercos II und SynqNet möglich. Der Signalfluss zwischen den Funktionen erfolgt direkt in Echtzeit, ohne rechnerische Zwischenschritte.

Die Systemlösung mit ihrer entkoppelten Entwicklungs- und Laufzeit-Architektur, ist portabel und quer durch alle Automationskomponenten von Danaher Motion voll skalierbar. Das einfach zu bedienende Softwarepaket läuft auf leistungsstarken Hardware-Komponenten, die dafür sorgen, dass Kollmorgen Automation Suite-Lösungen die Anforderungen nahezu aller Automationssysteme erfüllen.

Da die Kollmorgen Automation Suite eine Integrated-Solution-Architektur besitzt, ist sie erweiterbar, so dass Unternehmen ihre bestehenden Maschinenarchitekturen beibehalten und aufwerten können. Zusätzlich zu der inhärenten Flexibilität innerhalb des Systems stehen zahlreiche Verstärker, schnelle I/O-Feldbusse, Motoren, Visualisierungsgeräte, Getriebe, Linearaktuaoren und andere mechanische Lösungen zur Verfügung, die das Kollmorgen Automation Suite-Angebot führend machen. Kunden profitieren von einem nachhaltigen Vorteil bei ihren Automationslösungen