Back to top
 
 
 

 
 
  DeutschlandMärz 2019       
 
 
  Linearmotoren und gehäuselose Direktantriebe für das Schneiden von Metall  
 
     
 
 
 

Der 3D-Schnitt für große Formate

 
 
 

Weltweit sind nur wenige Unternehmen in der Lage Maschinen zu bauen, die große Formate und verschiedene Materialien (wie Metall, Holz, Plastik, Keramik, Glas, Methacrylat und Verbundwerkstoffe) schneiden können. Laserschneiden wird erfolgreich in Bereichen angewandt, in welchen fortschrittliche Technologien, Präzision und Geschwindigkeit unerlässlich sind.
Mit den gehäuselosen Linearmotoren der IC-Baureihe und den rotativen Direktantrieben der KBM-Baureihe, bietet KOLLMORGEN Antriebslösungen, welche Maschinenbauern ermöglichen schnellere, leistungsfähigere und kompaktere Maschinen bauen zu können. Dank diesen Lösungen enstand eine einzigartige Maschine...

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Blog in Motion  
 
     
 
 
 

Entwicklung von Robotern – Hollywood im Vergleich zur Realität

 
 
 

Vor einigen Jahren hat sich Emily Blanchard die DARPA Challenge angesehen. Falls Sie die Challenge nicht kennen: Die Idee dahinter war, einen Roboter zu bauen, der ein Auto steuern, auf eine Leiter steigen, einen Griff drehen, eine Bohrmaschine benutzen und zahlreiche weitere Aktivitäten ausführen kann. Bei der Challenge hatte jeder Roboter eine Stunde Zeit, um diese Aufgaben auszuführen.

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Präzise Bewegungssteuerung in der Fleischverarbeitung  
 
     
 
 
 

IFFA - Halle 9.1, Stand D74

 
 
 

KOLLMORGEN zeigt dezentrale Servolösungen während der internationalen Fleischverarbeitungsmesse IFFA vom 04. bis 09. Mai 2019 in Frankfurt.

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Mit Kollmorgen mehr erfahren  
 
 
 
 
 
 
  KOLLMORGEN Europe GmbH | Pempelfurtstraße 1 | DE-40880 Ratingen
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35844 | Geschäftsführer: Jan Treede, Guido Markus Reinke
Hinweise zur Datenverarbeitung datenschutz@kollmorgen.com | Abmelden