Back to top
 
 
 

 
 
  Deutschland April 2019  
 
 
  KOLLMORGEN Antriebe im Hygienic Design für die Fleischverarbeitung  
 
     
 
 
 

IFFA - Halle 9.1, Stand D74 - 4. bis 9. Mai 2019

 
 
 

Hygiene hat in der Lebensmittelverarbeitung nicht mehr den Stellenwert des alleinigen Innovationstreibers. Vielmehr geht es bei allen Ansprüchen an Sauberkeit und „Food Safety“ in der Maschinenkonzeption vor allem um Modularität, Produktivität, Langlebigkeit und Verfügbarkeit. Daraus folgt für die eingesetzte Technik ein bunter Strauß an Eigenschaften, die KOLLMORGEN in den Edelstahlservomotoren der Reihe AKMH vereint hat. Die Spezialisten für Servoantriebstechnik und Motion Control zeigen ihre Hygieneantriebe während der IFFA vom 4. bis 9. Mai 2019 auf dem Gemeinschaftsstand von Altra (Halle 9.1 / Stand D74).

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Blog in Motion  
 
     
 
 
 

Auswahl von gehäuselosen Motoren für die Robotertechnik – was bedeuten die Spezifikationen?

 
 
 

Suchen Sie im Internet nach gehäuselosen oder Bausatzmotoren, und Sie werden zahlreiche Angebote finden. Wenn Sie sich die technischen Daten von Motoren ansehen, gibt es viele wichtige Parameter zu berücksichtigen, wie z. B. die Nenndrehzahl, den Nennstrom, den Spitzenstrom usw. Was bedeuten all diese Dinge und warum ist es wichtig, zu verstehen, wie die Werte dargestellt werden?

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Mit Kollmorgen mehr erfahren  
 
 
 
 

Kollmorgen Anwenderberichte

Kollmorgen Produktübersicht

Kollmorgen Video Galerie

Kollmorgen Motioneering Tool

Kollmorgen Developer Network KDN

 
 
 
 
  KOLLMORGEN Europe GmbH | Pempelfurtstraße 1 | DE-40880 Ratingen
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35844 | Geschäftsführer: Jan Treede, Glenn Edward Deegan, Todd Patriacca 
Hinweise zur Datenverarbeitung [email protected] | Abmelden