Back to top
 
 
 

 
 
  Deutschland | Februar 2019       
 
 
  Kollmorgen und Stemmann-Technik entwickeln TÜV-zertifizierte Lösung  
 
     
 
 
 

Safe Torque Off

 
 
 

Mit den Elektromotoren und Generatoren kamen die Schleifringe. Das Funktionsprinzip mit Gleitkontakten auf rotierenden kreisrunden Leitern ist im Grunde genommen einfach. Es sind Fragestellungen im Detail, die heute anspruchsvolle Arbeitspakete für die Entwicklung bilden – beispielsweise im Hinblick auf die wachsende Rolle der Sicherheitstechnik im Maschinenbau.

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Blog in Motion  
 
     
 
 
 

So lernt ein Cobot neue Tricks

 
 
 

Während der gesamten „Iron Man“-Reihe rügt Tony den Gelenkarm-Cobot, weil er etwas falsch macht und geht sogar so weit, ihm eine Narrenkappe aufzusetzen, mit der er sich in eine Ecke stellen muss. Und das führt Emily Blanchard zu einem interessanten Aspekt des Cobots: Lehrbarkeit.

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  AKM2G Product Selector  
 
     
 
 
 

Der AKM2G wurde aufgrund der gestiegenen Nachfrage in den Kollmorgen Product Selector aufgenommen. Durch das Filtern mit Ihren individuellen Anforderungen, können Sie schnell den für Sie passenden AKM2G-Servomotoren finden. Sie erhalten neben der Artikelnummer auch detaillierte technische Daten. Vertrieb und Applikation stehen Ihnen zusätzlich bei Fragen zur Motorauswahl zur Verfügung.  

 
 
  AKM2G Product Selector  
 
 
  Mit Kollmorgen mehr erfahren  
 
 
 
 
 
 
  KOLLMORGEN Europe GmbH | Pempelfurtstraße 1 | DE-40880 Ratingen
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35844 | Geschäftsführer: Jan Treede, Guido Markus Reinke
Hinweise zur Datenverarbeitung [email protected] | Abmelden