Back to top
 
 
 

 
 
  Deutschland | Dez 2018       
 
 
  IMS Gear Prüfstandstechnik mit KOLLMORGEN  
 
     
 
 
 

Im Prüffeld stehen die Mitarbeiter immer wieder vor der Herausforderung, Komponenten und Baugruppen zu testen, bevor die dazugehörige Peripherie – also das spätere Gesamtprodukt – real überhaupt verfügbar ist. So gilt es beispielsweise beim Test neuer Lenkhilfen, Fahrsituationen überaus exakt zu simulieren, obwohl das dazugehörige Auto noch gar nicht auf dem Markt ist. Es sind Servoantriebe von KOLLMORGEN, mit denen der Zahnrad- und Getriebespezialist IMS Gear in seinen Prüfstanden die Originalsituationen authentisch darstellt.

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Discover AKM2G Servomotor  
 
     
 
 
 

 
 
  Discover  
   
 
 
  Frohe Weihnachten  
 
     
 
 
 

Wir sagen Danke für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen ein friedvolles Weihnachtsfest, Zeit zum Kraft tanken und ein erfolgreiches 2019.

 
 
     
 
 
  Mit Kollmorgen mehr erfahren  
 
 
 
 
 
 
  KOLLMORGEN Europe GmbH | Pempelfurtstraße 1 | DE-40880 Ratingen
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35844 | Geschäftsführer: Jan Treede, Guido Markus Reinke
Hinweise zur Datenverarbeitung datenschutz@kollmorgen.com | Abmelden