Back to top
 
 
 

 
 
  Deutschland | Okt. '17  
 
 
  Das Risiko mit den Vertikalachsen  
 
     
 
 
 

Überwachung und Steuerung von Bremsen sind bei KOLLMORGEN Teil der funktionalen Sicherheitstechnik

 
 
 

Gerade in Anwendungen mit Lasten, die auf vertikalem Weg transportiert und positioniert werden, ist die Sicherheit für Mensch und Maschine immer wieder eine Herausforderung. Vor allem, wenn das Ziel darin besteht, Vertikalachsen mit hohen Lasten allein durch die im Antriebsmotor eingebaute Haltebremse sicher zu machen, stellen sich von der Konzeption bis zur Konstruktion anspruchsvolle Fragen.

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Das erste FTS von Comau:  
 
     
 
 
 

Eine flexible Smart Factory Lösung

 
 
 

Das Ergebnis dieser Kooperation ist das „AGILE 1500“, das erste von Comau hergestellte FTS: ein skalierbares, vollständig online-basiertes und konfigurierbares System, das sich an zahlreiche Navigationssysteme anpassen lässt – die ultimative Lösung für die Anforderungen der Industrie 4.0.

 
 
  Weiterlesen  
 
 
 
  Blog in Motion  
 
     
 
 
 

Was Sie beim Betrieb eines Motors in einem Vakuum beachten müssen

 
 
 

Frage: Ich muss einen Servomotor in einem Vakuum betreiben, was muss ich beachten?


Antwort: Kurz und knapp? Vielleicht meinen Sie, dass die richtige Auslegung des Motors* eine schwierige Aufgabe ist. Das ist sie immer...

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Mit Kollmorgen mehr erfahren  
 
 
 
 
 
 
  KOLLMORGEN Europe GmbH, Pempelfurtstraße 1, 40880 Ratingen
Datenschutzerklärung | Impressum