Back to top
 
 
 

 
 
  Deutschland | Nov '17  
 
 
  Span(n)end: Und der Haifisch, der hat Zähne  
 
     
 
 
 

Sägeblatthersteller Alesa entwickelt eigene Schleifmaschine

 
 
 

Gesinterte Werkzeuge genießen in der Metallbearbeitung den Ruf, besonders widerstandsfähig zu sein und ihre Schärfe über einen langen Zeitraum zu bewahren. Aufgrund ihrer besonderen Härte gestaltet sich die Bearbeitung von Sägeblättern, Bohrern oder Fräsern allerdings entsprechend aufwändig. Die Sägeblattprofis von Alesa aus der Schweiz haben deshalb eine Eigenentwicklung gestartet...

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Multitalent zieht an einem Strang  
 
     
 
 
 

KOLLMORGEN rüstet auch die S700 Servoregler mit Einkabelanschlusstechnik aus

 
 
 

Die Vorteile, Antriebe im Maschinen- und Anlagenbau nur noch mit einem Kabel anzuschließen, liegen auf der Hand: Schnellere Installation, Platzeinsparungen, sinkende Massenträgheit und Kosteneinsparungen – um nur vier zu nennen. KOLLMORGEN rüstet nach den sehr guten Erfahrungen…

 
 
  Weiterlesen  
 
 
 
  Blog in Motion  
 
     
 
 
 

Exzentrizität, Flattern und wie ein Servosystem helfen kann

 
 
 

Die Exzentrizität ist als das Maß definiert, um das eine Walze von der absolut kreisrunden Form abweicht. Im Idealfall sollte die Exzentrizität Null betragen; in der Realität ist dies jedoch nie der Fall...

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Mit Kollmorgen mehr erfahren  
 
 
 
 
 
 
  KOLLMORGEN Europe GmbH, Pempelfurtstraße 1, 40880 Ratingen
Datenschutzerklärung | Impressum