Back to top
 
 
 

 
 
  Deutschland | Juni 2017  
 
 
  Selbstfahrsysteme im internen Materialfluss  
 
     
 
 
 

DC Servomotoren der AKM-Baureihe von KOLLMORGEN mit 48 Volt Wicklung für autonome Fahrzeuge

 
 
 

Der Name hätte treffender nicht sein können. Mit dem Packman 200 hat Opteq Robotics eine selbstfahrende Lösung für den Materialfluss entwickelt, die – dem 80er-Jahre-Spielhöllen-Hit folgend – schnell und direkt den Weg durch die Gänge zum Ziel findet. Bedeutet beim japanischen Arcade-Klassiker das falsche Abbiegen schnell Game Over, weil die gelbe Hauptfigur Opfer gefräßiger Geister wird...

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Blog in Motion  
 
     
 
 
 

Drei Gründe dafür, bei Motorreparaturen keine Kompromisse einzugehen

 
 
 

Bürstenlose Wechselstrom-Servomotoren und Schrittmotoren haben lange Lebensspannen, was in hohem Maße durch das Fehlen von Verschleißkomponenten bedingt wird. Im Gegensatz zu Motoren mit Bürsten haben bürstenlose Wechselstrom AC-Servomotoren keinerlei Verschleißkomponenten...

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Mit Kollmorgen mehr erfahren  
 
 
 
 

Kollmorgen Anwenderberichte

Kollmorgen Produktübersicht

Kollmorgen Video Galerie

Kollmorgen Motioneering Tool

Kollmorgen Developer Network KDN

 
 
 
 
  KOLLMORGEN Europe GmbH, Pempelfurtstraße 1, 40880 Ratingen
Datenschutzerklärung