Back to top
 
 
 

 
 
  Deutschland März '16  
 
 
  Dezentrale Servotechnik ohne Sprachbarrieren  
 
     
 
 
 

Dank der Multi-Language-Schnittstelle lassen sich auch dezentrale Servoachsen sehr einfach in unterschiedliche Steuerungssysteme einbinden

 
 
 

Auch wenn der Maschinen- und Anlagenbau ohne Frage internationaler Natur ist, gibt es nach wie vor bei der technischen Ausrüstung kontinentale Besonderheiten. Diese spiegeln sich vor allem wieder in der Auswahl der Steuerungen sowie der Sprache, die im Bus gesprochen wird. Für Hersteller, die nach Europe und USA liefern, haben diese regionalen Gepflogenheiten die Konsequenz, Maschinen mit den jeweils geforderten Steuerungen auszurüsten.
Weil mit der Wahl der Automatisierung automatisch die Frage nach der Kommunikation auftaucht, vereinfacht KOLLMORGEN jetzt mit einer Multi-Language-Schnittstelle die Anbindung der gerade gefragten Steuerung an die dezentrale Servotechnik in Gestalt der dezentralen Gerätereihe AKD-N.

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Neuer PCMM kommt in die Türkei  
 
     
 
 
 

Der neue PCMM Motion Controller kommt auf die WIN Automation

 
 
 

KOLLMORGEN auf der WIN Automation Türkei vom 17. bis 20. März 2016 in Istanbul Halle 2, Stand B140.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Mit Kollmorgen mehr erfahren  
 
 
 
 

Kollmorgen Anwenderberichte

Kollmorgen Produktübersicht

Kollmorgen Video Galerie

Kollmorgen Motioneering Tool

Kollmorgen Developer Network KDN

 
 
 
 
  KOLLMORGEN Europe GmbH Pempelfurtstraße 1 DE-40880 Ratingen
Datenschutzerklärung Abmelden