Back to top

sps ipc drives, Nürnberg, Deutschland

Logo Kollmorgen at sps ipc drives 2016  

KOLLMORGEN stellt neue Servomotoren in den Mittelpunkt


more power, same size – das bietet unsere neue Servomotoren-Baureihe AKM2G.
Durch eine noch kompaktere Bauweise haben wir die Leistungsdichte unserer Servomotoren um 30 % steigern können. Kleiner bei gleicher Leistung oder mehr Power bei gleichem Volumen: Das schafft realen Freiraum und bringt Ihnen mehr Flexibilität und Performance. Welche Vorteile Maschinen- und Anlagenbauer daraus ziehen, zeigen wir während der sps ipc drives.

Besuchen Sie uns vom 28.-30. November 2017 in Halle 3, Stand 648.
Wir freuen uns auf Sie!

   

Diskutieren beim ZVEI auf der sps ipc drives

Wo ist der Nutzen: Dr. Arne Linder über die Rolle der Antriebe in der Industrie 4.0Kollmorgen Dr Arne Linder
Was kann der Industrie 4.0 Antrieb schon heute und was muss er für die Zukunft noch bringen? Welche Rolle und welchen Beitrag leisten gerade die intelligenten Servoantriebe künftig in der Wertschöpfungskette von Anlagenlagenbetreibern, Maschinenbauern und Herstellern? Antworten auf diese Fragen will der ZVEI auf dem Forum „Automation meets IT“ finden – und bringt dafür Experten zu einer Podiumsdiskussion zusammen. Mit dabei ist Dr. Arne Linder, Produktmanager Drives bei KOLLMORGEN. Der elektrische Antrieb in der Industrie 4.0: Die Podiumsdiskussion findet statt am ersten Messetag der sps ipc drives

Forum „Automation meets IT“
Dienstag, 28. November 2017
13 bis 14 Uhr
Halle 6, Stand 138

   

Referieren beim VDMA auf der sps ipc drives

Hochperformant und flexibel: Dr. Petr Osipov über neue Motoren
Kollmorgen Dr Petr OsipovAKM2G heißt die neue Motorengeneration von KOLLMORGEN. Wie hat es der Spezialist für Servoantriebstechnik und Motion Control geschafft, die jetzt schon hochperformante Serie AKM noch flexibler zu machen? Welche Entwicklung war notwendig, um dabei auch die Leistungsdichte weiter zu steigern? Antworten darauf gibt Dr. Petr Osipov in seinem Vortrag „Hochperformant und flexibel: Die KOLLMORGEN Servomotoren“. Der Produktmanager für Servomotoren referiert am dritten Messetag der sps ipc drives auf dem

Messeforum des VDMA
Donnerstag, 30.November 2017
10:20 bis 10:40 Uhr
Halle 3, Stand 668