Back to top

Wenn Sie Anbieter von Komponenten oder Teilsystemen (Stufe 2, 3, etc.) im globalen Verteidigungsmarkt sind, kennen Sie die hohen Standards, die diese Branche für Ihre Produkte setzt. Außergewöhnliche Qualität, kontinuierliche Zuverlässigkeit und langfristige Nachhaltigkeit sind unerlässlich in einer Branche, in der der Großteil der Ausrüstung dafür konzipiert wird, den Endnutzer zu schützen: Der Soldat.

Ein kollaborativer Roboter (Cobot, aus dem englischen: collaborative robot) ist ein Roboter, der körperlich mit Menschen an einem gemeinsamen Arbeitsplatz interagiert. Im Gegensatz zu anderen Robotern ist er so entwickelt, dass er autonom arbeitet. Ein „Cobot“ ist ein Roboter, der im Tandem mit einem menschlichen Arbeiter arbeitet. Man geht davon aus, dass ein Cobot und ein Mensch zusammen ein Endprodukt besser und schneller fertigen können, als sie es einzeln könnten.

Bürstenlose Wechselstrom-Servomotoren und Schrittmotoren haben lange Lebensspannen, was in hohem Maße durch das Fehlen von Verschleißkomponenten bedingt wird.
Am 21. Februar wurde eine Rückrufaktion für einen Weichkäse aufgrund einer hohen Belastung mit Listeria monocytogenes bekannt gegeben. Die Produkte des Herstellers wurden in Virginia und Maryland zurückgerufen.
Verbraucher erwarten sichere Lebensmittel. Die Regierungsbehörden erwarten eine sichere Lieferkette – vom Anbau über die Verarbeitung und Verpackung bis hin zum Vertrieb.
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
Subscribe to Blog in Motion