Der Mangel an Servicetechnikern macht die schnellere Konstruktion und Inbetriebnahme von fahrerlosen Transportsystemen (FTS/AGV) zu einem aktuellen Thema in der Automatisierungsbranche. Eine neuartige Software mit dem Potenzial, zeitaufwändige Aufgaben wie die Definition von Verkehrsregeln für FTS zu eliminieren, ist nun auf dem Markt.
Neue Ebene der Kontrolle
Die Gestaltung von Verkehrsregeln für FTS ist eine Herausforderung – egal ob es sich um kleine Flurförderzeuge, mittelgroße mobile Roboter oder große 16-Rad-Fahrzeuge handelt. In jedem FTF-Cluster müssen Staus vermieden werden, aber gleichzeitig flexible und effiziente Fahrzeugbewegungen von verschiedenen Orten in Ihrem Produktionswerk oder Lager möglich sein. Darüber hinaus wächst die Herausforderung mit der Anzahl der FTF in Ihrem System.
NDC Solutions ist ein bewährter Automatisierungsbaukasten für FTF. Dank einer neuen Funktionalität ermöglicht die neueste Version (NDC8 3.0) dem System, für jedes FTF den besten Weg zu finden. Hochentwickelte Algorithmen ersetzen damit die manuelle Verkehrsregelplanung und sparen nicht nur bei der Inbetriebnahme Zeit, sondern auch bei zukünftigen Änderungen.
„Diese neue Softwaregeneration bringt Zeiteinsparungen von 40-50 Prozent“, sagt Rodrigo Alcaraz García-Tejedor, Robofast Application Manager bei ASTI. „Sie sparen nicht nur bei der Konstruktion des Systems Zeit, sondern auch nach der Inbetriebnahme. Zu wissen, dass das System intelligent ist, bedeutet, dass ich mich nicht mehr um den Verkehr kümmern muss."
Auf dem Weg zur Vision
Kollmorgen arbeitet an der Vision von „Design und Inbetriebnahme in weniger als einem Tag“. Der vorherige Schritt war der Release der natürlichen Navigation, und die Version 3.0 von NDC8 bringt das Unternehmen noch näher an die Verwirklichung seiner Vision.