Skip to main content
blog | Irgendetwas fehlt – und andere Albträume mit Linearaktuatoren |
|
2 Minuten Lesezeit

Bei der Spezifikation von Kolbenstangen-Linearaktuatoren müssen viele Aspekte berücksichtigt werden: Verwenden wir einen Servomotor oder einen Schrittmotor? Was wählen wir als Befestigungs- und Stangenende? Welche Geschwindigkeiten und Kräfte werden für die Anwendung benötigt? Welche Anforderungen bestehen an Auslastungsgrad und Lebensdauer? Leicht werden da entscheidende Aspekte übersehen.

Beschädigter Aktuator

Die obige Abbildung zeigt einen ringförmigen Abdruck im Gummidichtung, der dort nichts zu suchen hat. Was hat hier gefehlt?

In Spezifikationen ist häufig der für die Anwendung erforderliche Hub angegeben. Oft kommt es zu Beschädigungen von Geräten, weil eine einfache Anforderung der Installationsanleitung nicht eingehalten wird. Die Best Practices verlangen, bei Aktuatoren und Antrieben EOT- sensors (Endlagensensoren) einzusetzen, damit die Aktuatoren nicht gegen die mechanischen Anschläge an den Enden stoßen. In der Regel geben die Installationsanweisungen genau an, an welcher Position des Geräts diese Sensoren anzubringen sind. Aktuatoren enthalten Stoßfänger, die bei Schlägen gegen die mechanischen Anschläge die Energie absorbieren. Sie bieten jedoch keinen unbegrenzten Schutz gegen wiederholte Schläge. Hat Ihr Auto vorne und hinten Stoßfänger? Heißt das, dass Ihr Auto bei einem Stoß gegen einen festen Gegenstand geschützt ist? Nein! Schützen Sie Ihre Investition genauso wie Ihr Auto und rüsten Sie den actuator zum Schutz vor Stößen mit einem EOT-Sensor aus.

Denken Sie daran, den Hub um die zusätzliche Länge des Raums zu vergrößern, den die EOT-Sensoren einnehmen, aber auch um die Länge, die der Motor benötigt, um den Aktuator und die Last zum Stillstand zu bringen. . Dieser Abstand variiert von Anwendung zu Anwendung erheblich und muss bei der Entscheidung über die Position der Sensoren berücksichtigt werden.

So wird zum Beispiel in einer Anwendung für einen Verfahrweg von 45 cm wahrscheinlich ein Aktuator mit einem Hub von 50 cm benötigt.

Erzählen Sie uns Ihre Horrorgeschichten über Konstruktionen, bei denen die Endlagen nicht berücksichtigt wurden...

Kontaktieren Sie uns

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr