|
自动化控制趋势对食品加工与包装设备一体化的影响
食品加工与包装设备具有相似的自动化和运动控制需求,如原料搬运与定位、加热、干燥和冷却等。新的趋势是随着各大工厂为实现连续生产而采用集成度更高的食品加工与包装设备... |
| |
单击此处查看整篇文章> |
|
负载与电机惯量失配的重要性
2010年8月13日 – 伺服系统的惯量比是一个经常被误解的参数。当涉及步进电机时,一些学术文章和教材经常指示控制工程师选择惯量比接近1:1的电机。原因是步进电机容易产生去同步问题和转矩损失,因此需要经过调整匹配负载以克服这些 ... |
| |
单击此处查看整篇文章> |
|
如何选择运动控制总线
2010年3月27日 – 您刚刚接到一个新的运动控制项目,使用网络将自动化组件连接到一起是最佳的选择,但是目前存在众多的优秀网络,您如何才能做出正确的选择?该文章将试图解释如何在复杂而令人困惑的环境中做出选择。 |
| |
单击此处查看整篇文章> |
|
带有运动控制的集成的基于模型的机器设计
2010年3月19 – 随着人们对高性能、低重量要求的不断增加,以及对新功能的需求,运动控制应用日益面临严峻的挑战。满足这些挑战通常需要复杂的控制算法,因此需要更多的专业知识和更长的开发周期。此外,通常只有制造出硬件原型,才能对软件进行测试,导致存在许多错误,需求进行大量的重新编码... |
| |
单击此处查看整篇文章> |
|
伺服控制使医疗成像系统具备性能优势
2010年3月17日 – 近几年,医疗成像技术迅速发展,提高了成像的速度和精度。以前医疗成像技术的限制因素包括完成扫描所需的时间以及成像技术产生的图像质量,经过近几年的发展,这些限制因素已经不存在,而运动控制系统成了瓶颈。因此,医疗成像原始设备制造商(OEM)已经开始寻找用于定位成像龙门架的传统交流感应电机的替代品... |
| |
单击此处查看整篇文章> |
|
如今,灵活的数字伺服驱动器如何帮助OEM更快速的建造更优秀的机器
2010年2月17日 – 随着数字硬件技术以及软件创新的进步,如今,单个数字伺服驱动器可以经过配置在多种机器控制架构中工作。您可能要问那又如何呢?这种伺服器为机器制造商提供的优势是制造商仅需要单个供应商的单个驱动器即可实现各种应用... |
| |
单击此处查看整篇文章> |
|
减少电磁干扰的技术
2010年2月17日 - EMI(电磁干扰)在形式、频率和等级方面各不相同。电子设备根据辐射和敏感性分为不同的种类。在正常情况下,无法完全消除电磁干扰,所以将电磁干扰减少到可接受的水平才是合理地解决方式。耦合因素、上沿时间、辐射和敏感性是一些必须理解的术语。这并不是什么“魔术”,而更像是都市传说... |
| |
单击此处查看整篇文章> |