新闻稿

  • 2012/5/17

    科尔摩根征文大赛获奖文章选登 - 力矩电机在五轴刀具磨床上的应用

    2012-05-17 作者:大连光洋科技工程有限公司丁云飞 随着对机床产能、精度和动态性能要求的增加,直接驱动技术已经越来越多地被采用以满足以上多种需求。特别是直接驱动力矩电机,能够为机床的性能提高带来重大的改变。直驱力矩电机的应用,还具有降低客户的综合使用成本,简化机器的设计及减少维修维护等优点。 力矩电机被设计成直接驱动连接方式,即消除了齿轮箱、蜗轮蜗杆、同步带等机械传动装置,实现了机械负载与电机转子的直接连接。这样的连接方式能够提供高动态性能,消除了传动的间隙与延迟,提供机床加工需要的极高刚性。 美国科尔摩根(Kollmorgen)于二十世纪五十年代,与麻省理工学院合作开发出了世界上第一台

    了解更多
  • 2012/4/19

    科尔摩根推出W系列不锈钢防水电机,更好的性能助力食品饮料和制药设备

    科尔摩根公司于近期推出了W系列不锈钢电机。为了适应食品饮料和制药领域的苛刻应用环境,甚至是需经常经受高压冲洗清洁的条件,W系列电机采用不锈钢和圆形外壳设计,IP69K密封,具有使用寿命长和运行可靠的特点。

    了解更多
  • 2012/4/15

    科尔摩根征文大赛揭晓,看iPad大奖花落谁家

    2012-04-15 经过3个月的紧张比赛,科尔摩根征文大赛已于2012年3月31日落下帷幕。经过多方评比,比赛结果如下: 一等奖1名,《科尔摩根电机在测量中心上的应用》, 作者:哈尔滨量具刃具集团-赵书博 ; 二等奖2名, 《丹纳赫多种产品在丝网印刷机上的应用》,作者:南京造币厂-李文印 ; 《力矩电机在五洲刀具磨床上的应用》,作者:大连光洋科技工程有限公司丁云飞 三等奖空缺 。 优秀奖若干。 其中,一等奖的奖品为iPad,二等奖为iPod Touch。科尔摩根的工作人员随后将分别与获奖者联系。获奖作品也将陆续发表在科尔摩根网站及其他媒体上,还

    了解更多
  • 2012/2/21

    科尔摩根征文大赛火热进行中,iPad2大奖或升级为iPad3!

    2012-02-21 从2012年1月开始至今,科尔摩根征文大赛已经进入到第二个月份。一个月的时间,我们的活动已经得到了业界广泛的关注。无论是最终用户、经销商、集成商,还有各科研院所,纷纷写信参加比赛,行业涉及:机床、电子、纺织、机器人等各个方面。 我们以往的一些精彩案例也在这次活动中反映了出来。一些来稿不仅详细的叙述了科尔摩根产品的应用细节,同时还附上了机器结构图,让人一目了然。作为一个全球品牌,科尔摩根的产品一直以高端、性能优异享誉业界。随着中国工业的不断发展,产业的不断升级,越来越多的中国客户开始选用科尔摩根的产品。科尔摩根高性能的产品,特别是直驱产品已经应用在越来越多的行业。 关于大奖:

    了解更多
  • 2012/2/20

    科尔摩根荣膺《自动化世界》2011年运动控制驱动类产品“一线供应商”荣誉

    2012-02-20 在《自动化世界》(Automation World)杂志的2011年自动化领袖(LIA)计划中,科尔摩根(Kollmorgen)公司被认定为运动控制驱动类产品的一线供应商。LIA计划的投票是由《自动化世界》杂志的读者通过为期一年的电子邮件调查在线独立完成的。 “《自动化世界》杂志的‘自动化领袖’计划对科尔摩根公司在服务客户、倾听客户要求等方面的勤奋工作表示认可,并且赞扬了科尔摩根公司对研发作出的投入”,《自动化世界》杂志的出版商Jim Chrzan如是说。 “被《自动化世界》杂志的读者们认定为‘自动化领袖’的一线供应商,我们深感荣耀”,科尔摩根公司北美区产品经理Josh Inman说,

    了解更多
  • 2012/1/29

    科尔摩根发布全新网站

    科尔摩根发布全新网站 2012-01-29 改进的信息服务和新产品介绍架构使浏览更加轻松、快捷 经过长时间的准备,科尔摩根推出了全新的网站(www.kollmorgen.com),目前有中文、英文和德文三种语言版本。该网站除了提供优化的信息以及更强大的功能和更高的清晰度,改进后的页面还提供了直观的浏览工具。用户仅需点击数次就可以调用规格、产品图纸或核心行业的应用示例。与以往相比,机器制造商和用户可以获得关于科尔摩根解决方案、服务和活动的更全面的信息。这将帮助他们更迅速地为各自的机器找到最佳运动控制解决方案。 新的信息架构,确保快速和轻松地访问改进后的服务信息,此外,该服务信息针对各个地区进行优化。通过不

    了解更多
  • 2012/1/6

    科尔摩根武汉办事处开业

    科尔摩根武汉办事处开业 2012-01-06 2012年1月6日,新年伊始,科尔摩根“武汉办事处乔迁庆典暨产品推介会”在新世界广场大厦隆重举行。丹纳赫工业技术集团亚太区总经理周建波,与来自业界和媒体的朋友们,共同出席了开业庆典,并主持了“剪彩”和“揭幕”仪式。 科尔摩根武汉办事处的成立充分彰显出该区域的重要战略地位,也意味着该地区客户将获得更丰富的产品选择,更周到便捷的服务,以及更强大的技术支持。在活动现场,周总详细介绍了集团战略平台,以及旗下各产品线和子品牌的分工合作。在2011年,凭借包装印刷、机床、医疗、制药机械、半导体电子加工和等领域的优异业绩,科尔摩根继续保持着强劲地增长势头。 专注为客户提供运动

    了解更多
  • 2012/1/1

    单一科尔摩根AKD™伺服驱动器提供多条总线功能

    单一科尔摩根AKD™伺服驱动器提供多条总线功能 2012-01-01 多条总线功能由单一产品支持,加快了台架测试和原型设计的速度,简化了原始设备制造商不同总线类型间转换的工作       科尔摩根的AKD™伺服驱动器( AKD™ servo drives)可以通过单个SKU传动实现基础模拟传动、转位传动、CANopen® 传动以及 EtherCAT® 传动功能。这使得印刷,包装,改装,医疗以及其他机械制造商受益于更高效的台架测试和原型设计,同时使他们顺利地从一种总线类型转换到另一种类型。 “与多数伺服驱动器只支持一条运动总线的硬件和固件不同,单一的AKD 伺服驱动器可以支持多条运动总

    了解更多
  • 2012/1/1

    参加科尔摩根征文大赛,赢取iPad2大奖!

    参加科尔摩根征文大赛,赢取iPad2大奖! 2012-01-01 2012年1月1日,科尔摩根正式拉开了酝酿已久的成功案例和应用解决方案征文大赛。本次征文大赛于2012年1月1日开始,3月31日结束,优胜者可以获得iPad2、iPod Touch等奖品。 作为一个全球品牌,科尔摩根的产品一直以高端、性能优异享誉业界。随着中国工业的不断发展,产业的不断升级,越来越多的中国客户开始选用科尔摩根的产品。科尔摩根高性能的产品,特别是直驱产品已经应用在越来越多的行业,如:纺织、机床、医疗器械、印刷包装、电子、新能源等等。同时,越来越多的中国工程师开始了解、熟悉并使用科尔摩根产品。 为了进一步帮助大家了解我们的产品和服

    了解更多