Makina modüllerine bir çözüm olarak ve güçlendirme amaçlı düşük gerilimli tahrikler

Ratingen, Nisan 2017 - Enerji verimliliği, kullanım ömrü, performans yoğunluğu, aşırı yüklenebilirlik: Sürekli uyarımlı servo tahriklerin bu dört avantajını KOLLMORGEN düşük gerilim dünyasına taşıyor. 48 voltluk tasarımıyla yeni AKM DC Servo Motor, Düşük Voltaj aslında özel bir kullanım alanı için müşteriye özel bir çözüm olarak düşünüldü. Bu esnada düşük gerilim motor çok hızlı şekilde öyle sağlam şekilde çalışmayı sürdürdü ki, servo tahrik teknolojisi ve motion control uzmanı gelecekte AKM serisinin standart olarak genişletilmesinde bunu serinin bir ürünü olarak sunacaktı. 48 voltluk senkron servo motorların kullanım olanakları oldukça çeşitlidir. Aynı durum yeni olan 24 voltluk iki güç besleme seçeneği için de geçerlidir.

Gövde büyüklüğü 3’de 48 voltluk gerilimiyle AKM servo motorlar 6A akımda 300 Watt’a kadar güç sağlıyorlar - bu da örneğin ambalaj makinalarındaki kusursuz tahrik görevleri ya da otonom taşıma sistemlerinde dinamik bir sürüş işlemi için yeterli. Akslar kısa süreli olarak 15 A değerine kadar uç akım iletebildiğinden, sürüş esnasında hakim olan başlangıç torkları bu şekilde çok iyi kontrol edilebilir, bu da tahrik teknolojisinin daimi olarak aşırı boyutlandırılmasının önüne geçer. 4,1 Nm değerinde bir uç torkla birlikte çalışmaz durumdaki tork 1,25 Nm’dir. KOLLMORGEN AKM düşük gerilim motorlarının diğer çeşitleri iki adet daha düşük performanslı 48V motorlar ve iki adet 24 Volt’a uyumlu sarımlı tahrikdir.

Düşük gerilimli servo aks kompakt yapısı nedeniyle mevcut makinaya çok kolay bir şekilde takılabilir ve dahili şlemcisi ile makina modüllerinde yerden tasarruf sağlayan kuruluma izin verir - örneğin etiketleme birimi şeklinde.

Resim 1 - AKM31S Servo motor
AKM31S ile bir ambalajlama makinasının etiketleme biriminde tahrik çözümü

Resim 2 - AKM Düşük voltajlı servo motor
Otonom bir taşıma sisteminde düşük gerilimli tahrik Düşük gerilim servo aksları ile donatılan otonom taşıma sistemleri yüksek kusursuzluk ve dinamik sürüş işlemi ile dikkat çekiyor.

Resim 3.1 + 3.2 - AKM Düşük voltajlı servo motor
AKM Motor serisi her türlü kullanım için maksimum esnekliği sunuyor

Kollmorgen Basın kitini

 

KOLLMORGEN HAKKINDA
Kurulduğu 1916 yılından beri, Kollmorgen yenilikçi çözümleriyle büyük fikirleri hayata geçirmiş, dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmiş ve insanların hayatlarını geliştirmiştir. Bugün ise hareket sistemleri ve bileşenlerindeki birinci sınıf deneyimi, sektördeki öncü kalitesi, standart ve özel ürünleri birleştirme ve entegre etmedeki derin tecrübesi devrim niteliğinde çözümler sunuyor. Bunu sağlarken performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında eşsiz ürünler ortaya koyuyor. Böylece dünyanın farklı yerlerindeki makine imalatçılarına reddedilemez pazar avantajı sağlıyor ve müşterilerine eşsiz bir gönül rahatlığı sunuyor. www.kollmorgen.com/tr
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.