Istanbul 7.3.2016 - Tüm servo sürücüler sadece tek kabloyla bağlı. Bu da kurulumda zamandan ve yerden tasarruf sağlıyor. KOLLMORGEN; uygulamada merkezi olmayan bir kurulumun nasıl görünebileceği ve hatta çok farklı alanlarda kullanılan makinaların birbirine nasıl bağlanabileceğini, WIN Otomasyon Türkiye'de 17 ile 20 Mart 2016 tarihleri arasında İstanbul'da Salon 2, Stand B140 'da anlatıyor. Bir diğer önemli konu: Yeni PCMM. Entegre SPS ile birleşik hareket kontrolörü, hareket kontrolünü kolay ve hesaplı hale getiriyor.

Pahalı ve karmaşık IPC'lere gerçek bir alternatif olarak PCMM hareket kontrolü için ayrıca bir akış kumandasına sahip ve 128 aksa kadar senkronize yönetilebilir. Bir hat kontrolündeki devir sürelerinin 250 μs değerinin altında olması talep edilirse, PCMM işlemcisinin performansı 32 servo tahrik aksı ile deterministik şekilde çalışabilme kapasitesine sahiptir. SPS ile hareket kontrolünün yüksek entegre kombinasyonu ile KOLLMORGEN çoklu aks uygulamaları için makina ve tesis yapımına ustaca tasarlanmış bir çözüm sunuyor.

Üretimden ambalaj teknolojisine kadar: KOLLMORGEN; TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak olan WIN Otomasyon esnasında çeşitli makinaları "tek elde" topluyor ve bunları verimli bir üretim zincirinde bir araya getiriyor. Servo motor teknolojisi ve hareket kontrolü uzmanları böylece sadece kurulumda dahi merkezi olmayan çözümlerle verimlilikte ne tür kazanımların mümkün olduğunu gösteriyor. Koruma türü IP65'de birleştirilmiş: Merkezi olmayan servo teknolojisi, AKD-N sürücü serisinin tasarımında temel olarak her alanda kullanılan bir olgunluk düzeyine ulaştı. Bu temelde KOLLMORGEN WIN Otomasyon Türkiye süresince gıda endüstrisinde kullanılmak üzere Washdown-kaplamalı özel seçenekleri de gösteriyor.

Yeni olanaklar için yeni teknolojiler: Bu; merkezi olmayan tahrik çözümlerini mümkün olduğunca üreticiden bağımsız şekilde kontrol seviyesinde bağlayabilmek için, Avrasya'daki makina sektörünün geleceğine dair, haberleşme ağı ile ilgili geniş çaplı soruları ortaya koyuyor. KOLLMORGEN bunun için devrimsel bir çok dilli arayüz geliştirdi. Bununla hareket kontrol uygulamaları tamamen yazılım bazlı olarak tüm yerleşik gerçek zamanlı ethernet sistemlerine bağlanabilir.

KOLLMORGEN, WIN Otomasyon Türkiye'de
17 den 20 Mayıs 2016'ya kadar Salon 2, Stand B140
TUYAP Kongre ve Fuar Merkezi İstanbul

Ziyaretiniz bizi mutlu eder!

Kollmorgen Basın kitini  

Kollmorgen Hakkında
Kollmorgen, tüm dünyadaki makine üreticilerine yönelik entegre otomasyon ve sürücü sistemlerinin ve ilgili bileşenlerin önde gelen bir tedarikçisidir. Kollmorgen, Hareket Kontrolü Tasarımı ve uygulamasında 70 yılı aşan deneyimi ve yapım standartları ile özel çözümler konularındaki derin bilgisi ile, performans, kalite, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı açılarından öne çıkan çözümler sağlamaktadır. Sonuç olarak müşterilerimiz, tartışmasız bir pazar avantajı elde etmektedir.